This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:OCP 阈值前的异常电流跳变

Guru**** 2619105 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448837/drv8702-q1-abnormal-current-trip-before-ocp-threshold

器件型号:DRV8702-Q1

工具与软件:

您好!

我最近收到了采用 DRV8702-Q1的 H 桥直流电机驱动器电路的原型板。

本主题中可参考原理图: DRV8701EVM:关于输出电流限制的问题-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

该设计可在启动期间斩波23A、并使用3m Ω Rdson FET 实现40A OCP。

然而、在测试过程中  我观察到一种异常、即每当我的负载超过20A 时电路板开始跳闸。

当我进一步调查这一点时、我看到电流尖峰达到80A、并导致电路板跳闸。  但我的回放仅设置为20A。

我已将所有相关要点确定为以下内容、供您参考:

我的测试设置包括:

2x PLZ334W 电子负载、24V 电池和 MSOS404A 混合信号示波器(差分探头用于测量电压、电流探头)。

所有时间都设置为20us、黄色图(10V/div)是对应每个探测点的电压、红色图(20A/div)是从回放(-ve)到电路板端子 P42的电流。

对于此测试、仅向左流动一个方向、因此预计只有 Q10和 Q13亮起。

我们观察到、在电流尖峰之前、Vgs GL1 (Q14)突然变为高电平、而 Vgs (Q10) GH1变为低电平。 我不清楚为什么会发生这种情况、需要您的建议来解决这个问题。

这种行为是否仅在使用电子负载模拟电机时才发生? 使用直流电机 可以消除该问题吗? 我仍在等待直流电机送达。

我还尝试将回放直接连接到电池、未发现直接从电池加载超过20A 的问题。  

如果您需要其他信息或任何其他要探测的点、请告诉我、我可以为您提供图形。

感谢您对此的帮助。

此致、

Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的器件专家将会对此进行调查并与您联系。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    感谢您的提问。

    第一个建议是不对此类测试使用电子负载(PLZ334W)。 我建议使用实际的电机。 电子负载有时会显示出一点奇怪的行为。 它使我们感到困惑。 最终、我们可能会花时间调试电子负载、而不是 DRV。

    如果我们想在没有电机的情况下进行一些测试、通常我们使用电感器(~10mH)+功率电阻器(~3 Ω)。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    感谢您的响应、我已经对带直流电机的电路进行了测试、结果汇总如下。

    测试的详细信息也可以参考 此处的谷歌表链接

    测试步骤:

    1.接通开关信号、以 FWD 方向起动马达(P32 +ve 至 P42 -ve)

    2.运行3秒,关闭开关信号,停止电机

    3.捕捉图形

    4.将临界点更改为探测电压(黄色)并重复上述步骤。

    测试设备:

    1.电机驱动器 PCBA

    2.24V 12Ah 电池(LPL12-12T2) 2S1P

    3.直流24V 电机0.5HP (BA3628-7012-9-48B)

    4.混合信号示波器。 黄色(差分探头) 10V/div、用于测量关键点的电压。 红色(电流探头) 5A/div、用于测量电机电流。

    测试结果汇总:

    测试结果观察与查询如下:

    1.电机运行产生的结果与电子负载不同。

    2.启动期间电流斩波在大约~23A 时起作用。 (按照设计良好)

    3.电流斩波期间 FET 的 Vgs 达到-ve 值。 这是否正常?

    4.在电机关闭过程中、FET 的 VDS 会出现突然的上升和下降瞬态尖峰。 这是否正常?

    5.电机停机时电压也会在电机停机时出现瞬态尖峰上升和下降。 这是否正常?

    6.由于电子负载产生异常行为,我怎么能测试我设置为40A 没有电子负载的 OCP ?

    如果您能查看详细测试结果并突出显示任何异常、我将非常感激。

    此致、

    Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    感谢您的提问。 我会在一两天内向您提供反馈。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    我还测试了 REV 方向、结果是相同的、在电机关断期间、 每个 FET 的 VDS 上都会出现尖峰。

    尖峰最大值相当于电池电压(~25V)。 但是、对于电机端子上的尖峰、电池电压将加倍(~50V)。

    反向摘要结果按如下所示进行共享:

    希望尽快得到您的回复!

    此致、

    Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    遗憾的是、您连接的 pic 分辨率很低。 但是、我想您的电容器和某个黄色盒可能会影响它。 我建议删除它尝试。

    此致

    信也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    你能打开我在之前的文章中提供的谷歌表吗? 这里是已捕获的示波器图像的缩放版本。

    黄色盒子实际上是二极管的占位符、已经是板上的 DNP。

    每个漏源 FET 上的电容器遵循参考设计、不需要吗?

    此致、

    Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    我只能看到以下低分辨率波形。 我可以看到2个波形、但不确定哪一个是什么。 而无法读取时间和电压标度。 您是否可以与 Microsoft Power Point 或 Word 连接?

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    如测试设备中所述、黄色是使用差分探头在每个关键点处测量的电压探头、红色是从 P32流出的电机电流。

    附件是 Excel 和 Power Point FYR。  希望这可以为您提供更清晰的捕获波形图像。

    .  e2e.ti.com/.../Motor-Test-Results.xlsx

    e2e.ti.com/.../Motor-Operation-FWD-_2600_-REV.pptx

    此致、

    Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我注意到您的波形是1sec/div。 通常、我们对尖峰使用~10us 范围。 峰值意味着更长的周期。

    我无法查看您的所有波形、也无法评论您的系统相关行为。  

    让我尝试回答这些问题。

    如果您的目标是避免 VDS 过流关闭、则可以尝试更高的 VDS 或禁用。

    此致

    信也