工具与软件:
您好!
我最近收到了采用 DRV8702-Q1的 H 桥直流电机驱动器电路的原型板。
本主题中可参考原理图: DRV8701EVM:关于输出电流限制的问题-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
该设计可在启动期间斩波23A、并使用3m Ω Rdson FET 实现40A OCP。
然而、在测试过程中 我观察到一种异常、即每当我的负载超过20A 时电路板开始跳闸。
当我进一步调查这一点时、我看到电流尖峰达到80A、并导致电路板跳闸。 但我的回放仅设置为20A。
我已将所有相关要点确定为以下内容、供您参考:
我的测试设置包括:
2x PLZ334W 电子负载、24V 电池和 MSOS404A 混合信号示波器(差分探头用于测量电压、电流探头)。
所有时间都设置为20us、黄色图(10V/div)是对应每个探测点的电压、红色图(20A/div)是从回放(-ve)到电路板端子 P42的电流。
对于此测试、仅向左流动一个方向、因此预计只有 Q10和 Q13亮起。
我们观察到、在电流尖峰之前、Vgs GL1 (Q14)突然变为高电平、而 Vgs (Q10) GH1变为低电平。 我不清楚为什么会发生这种情况、需要您的建议来解决这个问题。
这种行为是否仅在使用电子负载模拟电机时才发生? 使用直流电机 可以消除该问题吗? 我仍在等待直流电机送达。
我还尝试将回放直接连接到电池、未发现直接从电池加载超过20A 的问题。
如果您需要其他信息或任何其他要探测的点、请告诉我、我可以为您提供图形。
感谢您对此的帮助。
此致、
Amirul