This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电机相电流

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448306/drv8350-motor-phase-current

器件型号:DRV8350

工具与软件:

尊敬的团队:

DRV8350芯片是否会受到电机相电流的影响?

例如、它只能接受几十个 A、一旦达到100 A 以上、它就会烧坏。感谢您在此处分享您的评论。

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    DRV8350是一种栅极驱动器、因此它使用用户选择的外部 MOSFET、通常是受电机相电流影响的 MOSFET。 因此、只要 MOSFET 与 DRV8350兼容、也就是说 DRV8350能够驱动这些 MOSFET、并且系统设计得足以管理高电流。

    以下是一些可以帮助您的内容:

    https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf?ts = 1710808643945&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf?ts = 1726081501308&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我们使用 SQJQ510ER 的 MOSFET、工作电压为72V、最大相电流为400A (峰值)。

    目前、当我们使用 DRV8350RH 进行调试时、以及使用高达~120A 的 Pahse 电流运行时、会导致栅极驱动器单元损坏。

     特别是我们发现 GL 和 SL 的引脚将具有较大的振荡并且延伸为+/-1V、这可能会导致栅极驱动器损坏。

    您能否帮助检查这一可用于大电流应用的栅极驱动器单元、或者您是否有任何大电流设计示例? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在使用的 IDRIVE 设置是什么? 我刚检查一下正在使用的 MOSFET、Qgd 极低。 您提到在 GL 和 SL 上看到了振荡、但您是否同时在 GHx 和 SHx 上看到了任何振荡? 由于 MOSFET 上的 Qgd 较低、所选的 IDRIVE 设置可能已导致该振铃严重到足以导致击穿事件。

    我还应该说明的是、该器件使用72V 的工作电压也非常高、并且在达到绝对最大值之前不会留出很多空间

    请提供:

    GHx 至 SHx、SHx 至 GND、GLx 至 SLx 和 SLx 至 GND 的波形  

    2.使用的是什么 IDRIVE 设置

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2. IDRIVE 设置由 VL2 (18kΩ)配置、电流为100/VL2 200mA。

    波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪个点进行测量? 放置在驱动器或 MOSFET 附近?

    您能否尝试降低 IDRIVE 并将其设置为尽可能低的设置值、以查看这是否可以改善振铃情况?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GND 表示靠近栅极驱动器测量、PGND 表示 靠近 MOSFET 测量。

    是的、我们也尝试设置 最低 Idrive 电流、但在使用高相电流运行时、仍会出现振铃、并损坏 DRV8350RH。

    您是否有任何具有高相电流的应用或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为所使用的 MOSFET 可能具有过低的 Qgd。

    以下常见问题解答深入介绍了 MOSFET 的 Qgd 与应选择的 IDRIVE 设置之间的关系:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    根据我的计算、即使是最低的 IDRIVE 设置对于 MOSFET 也可能过高。

    您是否曾使用不同的 MOSFET 进行过测试?

    您是否能够分享原理图进行审阅?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有使用不同的 MOSFET 进行测试。  

    下面是 DRV8350RH 的原理图。 至于 Idrive 的设置、我们已经进行了调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、看起来不错、但这里有一些注意事项:

    1. BST 到 SW 的电容应为0.01uF 而不是2.2nF、原因何在?

    2.是否有用于 SDO 的上拉电阻器?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BST 到 SW 电容应为0.01uF、这是错误的。

    我们使用 DRV8350RH、SDO 没有引脚。

    还有其他关于当前设计的建议吗? 因为 GDU 容易因高电流而损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、之前是使用 2.2nF 或0.01uF 时捕获的波形吗?  

    明天我会和我的团队开会讨论你的问题、然后我会提供最新情况。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们没有使用这个直流/直流功能、因此移除了所有这些组件。

    从我的电流测试中、我认为损坏主要是由 SL-GND 的振荡造成、图片下方的通道7是 SL-GND。  您可以帮助检查吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题实际上是 MOSFET 的 Qgd、增加 Qgd 有助于但不能完全消除问题。 我认为应审查布局、因为布局会严重影响这种大功率系统的性能。  

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您建议提高 Qgd 的价值是什么?

    下图是损坏前的 SL-GND 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好至少让您的 Qgd 能够处理我们的 IDRIVE 设置的最小设置。

    根据我对通过电子邮件处理信息的理解、三个 MOSFET 是并行使用的? 这会略微发生变化、因为这确实会增加总 Qgd。

    数据表中规定的 Qgd 为4nC、如果三个 MOSFET 并联、则总 Qgd 实际为12nC、如果是这种情况、则为12nC 在 Qgd 上额外增加3nC、将允许您使用数据表中的最低 IDRIVE 设置。

    但是、考虑到这是高电流应用、这可能无法完全解决严重的振铃问题、并且改变此电流的方向可能会导致超出此器件绝对最大值的瞬变。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、  三个 MOSFET 并联使用。

    实际上、使用 最低 IDRIVE 设置无法生成 PWM 波形、因此我们要设置 VL2 (18kΩ)、电流为100/PWM 200mA。

    那么、您对振铃有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前的最佳做法是进行布局审查、以确保布局尽可能优于此高电流4应用。 我的理解是、布局可能已经通过电子邮件与 BLDC 团队中的其他人共享?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以帮助提供您的电子邮件地址吗? 并可以使您保持在环路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题、我将请我的同事将我的电子邮件发送给我。 我将关闭该主题、并通过电子邮件继续提供支持。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    此致、

    Yara