This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IPROPI/ITRIP 电流调节-理解确认(未在数据表中明确说明)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1450342/ipropi-itrip-current-regulation---confirmation-of-understanding-as-not-explicitly-stated-within-datasheet

器件型号:DRV8244-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好、TI 论坛

我想为 RS550直流电机供电、但将接收的最大电流限制为~18A。 我已经设计了以下电路、想要检查我对 ITRIP/IPROPI 调节的理解情况并在正确时获得反馈? 我在原理图本身中包含了计算结果。

e2e.ti.com/.../Test.pdf

此外、设计中还遗漏了什么内容吗? 错误的值?

谢谢 Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我的团队伙伴会检查电路并回复给您。

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    只是想知道事情进展如何? 但我很欣赏,它非常接近圣诞节!

    谢谢!

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    对于硬件型号、V_TRIP 电平是固定的

    这取决于从跳闸到 GND 的电阻大小:

    您是否有负载分布? 我要记住的是、即使该器件可以处理18A 电流、但它无法长时间维持。 请参阅该器件的瞬态电流能力:

    它的用途是什么?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    感谢您的答复。 应用是儿童汽车、但不幸的是、我没有确切的电机规格。 从我可以在线收集的信息来看、它可能看起来像这样:

    先前错过了 您提供的信息、那么我认为建议使用最大的可用驱动器(DRV8245、实际上是完全相同的电路)?

    再确认一下(对于 HW 型号)、我应该:

    1) 1)在 ITRIP 和 GND 之间放置一个100kΩ 电阻器。 这将为我提供2.64V 的 V (itrip)。

    2)基于 VQFN 封装、I (limit)= a (ipropi) x V (itrip)、因此现在的限制是~16.9A。

    3) V (ipropi)= I (limit)/A (ipropi)、因此2.64V 完全处于 ADC 引脚的电流监控范围内、因此我可以将该电压直接连接到 MCU 并添加一个0.1uF 的电容进行平滑处理。 我还假设我永远无法超过21A 的负载、因此无需分压器?

    谢谢!

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW,不知道为什么底部的图片留在我的答复,但我想这是为一个 RS -550 24V 型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    DRV8245-Q1可能很合适。 为了降低风险、我建议使用 EVM 和电机进行评估一次、看看它是否能够处理浪涌电流和失速电流。

    此致!
    Keerthi