Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1
工具与软件:
您好、TI 论坛
我想为 RS550直流电机供电、但将接收的最大电流限制为~18A。 我已经设计了以下电路、想要检查我对 ITRIP/IPROPI 调节的理解情况并在正确时获得反馈? 我在原理图本身中包含了计算结果。
此外、设计中还遗漏了什么内容吗? 错误的值?
谢谢 Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
工具与软件:
您好、TI 论坛
我想为 RS550直流电机供电、但将接收的最大电流限制为~18A。 我已经设计了以下电路、想要检查我对 ITRIP/IPROPI 调节的理解情况并在正确时获得反馈? 我在原理图本身中包含了计算结果。
此外、设计中还遗漏了什么内容吗? 错误的值?
谢谢 Darren
尊敬的 Keerthi:
感谢您的答复。 应用是儿童汽车、但不幸的是、我没有确切的电机规格。 从我可以在线收集的信息来看、它可能看起来像这样:

先前错过了 您提供的信息、那么我认为建议使用最大的可用驱动器(DRV8245、实际上是完全相同的电路)?
再确认一下(对于 HW 型号)、我应该:
1) 1)在 ITRIP 和 GND 之间放置一个100kΩ 电阻器。 这将为我提供2.64V 的 V (itrip)。
2)基于 VQFN 封装、I (limit)= a (ipropi) x V (itrip)、因此现在的限制是~16.9A。
3) V (ipropi)= I (limit)/A (ipropi)、因此2.64V 完全处于 ADC 引脚的电流监控范围内、因此我可以将该电压直接连接到 MCU 并添加一个0.1uF 的电容进行平滑处理。 我还假设我永远无法超过21A 的负载、因此无需分压器?
谢谢!
Darren