工具与软件:
TI 人好
我的客户使用 MCF8316C 驱动空气泵、我们使用默认配置、我们发现电流会在泵启动时升高、但泵无法工作。 在电流升至1A 之前、泵将突然动作、如视频中所示、是否有一些建议? e2e.ti.com/.../228.mp4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TI 人好
我的客户使用 MCF8316C 驱动空气泵、我们使用默认配置、我们发现电流会在泵启动时升高、但泵无法工作。 在电流升至1A 之前、泵将突然动作、如视频中所示、是否有一些建议? e2e.ti.com/.../228.mp4
我的客户不知道具体的电机参数、但是我们可以通过 MPET 看到芯片的仿真电机参数。
我发现这种现象经常在启动时发生。 电机停止时、GUI 会显示芯片处于从开环到闭环状态的对齐过程中。
当电机停止旋转时、电流将继续增加、直到对齐成功、并且电机将突然以非常快的速度旋转。
我们试图减小对齐过程中的电流阈值并缩短之前的等待时间、但未能解决这个问题。
您有什么优化建议吗? 或者、这一问题的根本原因是什么?
尊敬的 Tony:
我将在本线程中附加 JSON;这是参考 JSON 文件。
计划 是运行 MPET 来测量 R、L、KE 并在扭矩环路中运行。 如果我们能够成功运行、则启用速度环路并调整速度控制环路增益 SPD_LOOP_KP 和 SPD_LOOP_KI。
以下是应用于参考 JSON 的配置
1. 决定 :R=0、L=0、KE=0、我编程了一些非零值、使 SPD_LOOP_KP=1和 SPD_LOOP_KI=10、此时不进行调整。
2. 启动方法 :与0.5A 电流双对齐
3. 开环 :以25Hz/s 的速度加速 ,并以20%的速度完成闭环
4. 闭环 :禁用速度循环,电机仅在不控制速度的扭矩模式下以闭环方式运行。 电流环路中配置的最大电流为2.5A、速度命令通过 I2C、对于0至100%的 MCF8316C、将向电机线圈提供0至2.5A 的电流。 电机转速可以是任何基于输送到电机的电流的东西。
另外、请参阅下表、该表提供了成功实现 MPET 的指南
重写过程
1.仅选择 R、L、KE 测量、而不选择机械(如果同时选择机械和 KE、则可能会看到 MPET_KE_FAULT)
2. MPET 成功后、读取所有寄存器并保存 JSON 文件并共享。
R、L 测量的相位噪声

用于 KE 测量

我将在下一主题中连接 JSON。
谢谢、此致
Venkatadri S.
您好、Shantaram
JSON 共享文件我已设置最大电流2.5A、我不确定它是如何超过 ILIMIT 并达到8A?
我们在 GUI 页面中更改了它。
JSON 没有安装 R、L、KE、我想运行 MPET。
--请查看我的7.json 文件,它包含 MPET 数据。
是否可以在启动期间获取具有全视图的电流波形(相电流)、直到发生故障?
--我会让客户测试,但他们可能没有电流探头。
你(们)好
新脚本是相同的问题。
我们可以看到视频、当客户提高速度、泵将 施加更大的压力、电流将增加时。
客户将最大速度更改为4200 rpm、电流限制为8A。 然后我们执行 MPET、我们可以获得过流错误标志。 清除它并执行 MPET 将成功获得 MPET 参数。 客户的目标是将压力保持在140kpa、那么我们是否有办法帮助降低相电流?