This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:泵启动问题

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429085/mcf8316c-q1-pump-start-problem

器件型号:MCF8316C-Q1

工具与软件:

TI 人好

我的客户使用 MCF8316C 驱动空气泵、我们使用默认配置、我们发现电流会在泵启动时升高、但泵无法工作。 在电流升至1A 之前、泵将突然动作、如视频中所示、是否有一些建议?  e2e.ti.com/.../228.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能否分享泵电机参数? R、L、KE、如果您知道的话。

    或者我们应该执行 MPET 来测量和旋转。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户不知道具体的电机参数、但是我们可以通过 MPET 看到芯片的仿真电机参数。

    我发现这种现象经常在启动时发生。 电机停止时、GUI 会显示芯片处于从开环到闭环状态的对齐过程中。

    当电机停止旋转时、电流将继续增加、直到对齐成功、并且电机将突然以非常快的速度旋转。

    我们试图减小对齐过程中的电流阈值并缩短之前的等待时间、但未能解决这个问题。

    您有什么优化建议吗? 或者、这一问题的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我在本周度假、我将努力在本周结束时作出回应

    感谢您分享详细信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能给我发送电子邮件吗、我将提供 MPET 和参考 JSON 的草稿副本。

    您能否获得此电机的额定电流、额定速度?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我将在本线程中附加 JSON;这是参考 JSON 文件。

    计划 是运行 MPET 来测量 R、L、KE 并在扭矩环路中运行。 如果我们能够成功运行、则启用速度环路并调整速度控制环路增益 SPD_LOOP_KP 和 SPD_LOOP_KI。

    以下是应用于参考 JSON 的配置

    1. 决定 :R=0、L=0、KE=0、我编程了一些非零值、使 SPD_LOOP_KP=1和 SPD_LOOP_KI=10、此时不进行调整。

    2. 启动方法 :与0.5A 电流双对齐

    3. 开环 :以25Hz/s 的速度加速 ,并以20%的速度完成闭环  

    4. 闭环 :禁用速度循环,电机仅在不控制速度的扭矩模式下以闭环方式运行。 电流环路中配置的最大电流为2.5A、速度命令通过 I2C、对于0至100%的 MCF8316C、将向电机线圈提供0至2.5A 的电流。 电机转速可以是任何基于输送到电机的电流的东西。

    另外、请参阅下表、该表提供了成功实现 MPET 的指南

    重写过程

    1.仅选择 R、L、KE 测量、而不选择机械(如果同时选择机械和 KE、则可能会看到 MPET_KE_FAULT)

    2. MPET 成功后、读取所有寄存器并保存 JSON 文件并共享。

    R、L 测量的相位噪声

    用于 KE 测量

    我将在下一主题中连接 JSON。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能否确认您是否能够取得进展?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantaram

    我在启动时解决了问题。

    我还有其他问题:

    1. 用户使用相同的电机和不同的驱动芯片、在速度增加后、TI 的产品会让高压电流在触发过流锁定前达到8A、其他厂家的芯片还会保持在3A 左右。 我可以知道如何降低驱动电流吗?  

    2. 客户使用的场景是气泵,所以速度越高,阻力越大。 我们是否能够调整参数以降低驱动电流、但客户希望保持恒定的压力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我需要解释一下。 我是 OOO 今天,我会在下周初或明天回复  

    谢谢、此致  

    Venkatadri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantaram

    谢谢,期待您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    JSON 共享文件我已设置最大电流2.5A、我不确定它是如何超过 ILIMIT 并达到8A?

    JSON 没有安装 R、L、KE、我想运行 MPET。

    是否可以在启动期间获取具有全视图的电流波形(相电流)、直到发生故障?

    运行 MPET 后、您可以保存 JSON 并与我分享。

    谢谢、此致  

    Venkatadri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7.json

    您好、Shantaram

    JSON 共享文件我已设置最大电流2.5A、我不确定它是如何超过 ILIMIT 并达到8A?

    我们在 GUI 页面中更改了它。

    JSON 没有安装 R、L、KE、我想运行 MPET。

    --请查看我的7.json 文件,它包含 MPET 数据。

    是否可以在启动期间获取具有全视图的电流波形(相电流)、直到发生故障?

    --我会让客户测试,但他们可能没有电流探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    新脚本是相同的问题。

    我们可以看到视频、当客户提高速度、泵将 施加更大的压力、电流将增加时。

    客户将最大速度更改为4200 rpm、电流限制为8A。 然后我们执行 MPET、我们可以获得过流错误标志。 清除它并执行 MPET 将成功获得 MPET 参数。 客户的目标是将压力保持在140kpa、那么我们是否有办法帮助降低相电流?  

    e2e.ti.com/.../1315.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我明天会验证视频并回复。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    视频链接无法正常工作。 您可以重新连接吗?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请更新状态、如果问题已解决、请单击已解决。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.