Thread 中讨论的其他器件:UCC3626、
工具与软件:
鉴于 DVDD 为5伏、由于 DVDD 指定为5伏、外部逻辑和硬件编程引脚是否可以使用3.3伏直流或必须保持基于5伏的电路设计?
根据规格:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、TurGuy、
由于 DS 在规格中指的是 DVDD (5V)、因此您需要5V 来获得正确的电压、以便将 器件置于特定配置中。 如果使用3.3V 电压、则电平设置可能不正确、因为引脚电压将不会如 DS 中所示。
您可以将驱动器的 DVDD 输出用于这些连接。
或者、如果不想单独组装硬件电阻器、可以使用器件的 SPI 版本。
您能解释一下您的电机电压、连续和峰值电流、应用和时间轴吗?
此致!
Akshay
由48 VDC 供电的8极无刷直流电机。 电流限制设置为2.5安培。 可以达到该值。 连续电流为1A。 我们使用6xPWM 模式、其中 TI 的 UCC3626 IC 用于以160KHz PWM 频率在4Quadrand 模式下进行换向。 产生这种高 PWM 的原因是电机电感非常低、在48VDC 时、我们希望保持较低的电流纹波、以便使电机电流不连续。 我们有 SPI 接口、但还添加了硬件配置 R 网络、但计划使用 SPI。
另一个与 SPI 相关的问题。 我明白了 大胆 值 在 SPI 寄存器设置中指示;如下所示。 它的描述是什么 大胆 值?
是的、我们同时使用两者。 UCC3626在4 Q 模式下进行换向和控制 BLDC、因为 UCC3626 4 Q 模式换向与8353 1xPWM 同步模式换向表中提供的不同。 我认为8353 1xPWM 可能工作、但我不自信。 因此、8353用作智能栅极驱动器。 我问了有关这一点的问题、但仍然不完全确信使用1 x PWM 同步模式、我可以像使用 UCC3626一样实现真正的4 Q 操作。 感谢您对此主题的反馈。 您可以查看我之前向 TI 提出的有关此主题的问题。
是的、我们已考虑过、但根据我的理解、我们需要3个分立电感的成本空间。 我非常感谢大家对此的支持。 开关损耗肯定是一个挑战。
感谢大胆的反馈、很有道理。
时间线可能还不适用于未来、但我真的想和 TI 谈论真正的4 Q 模式换向表选项、包括采用8353的 UCC3626版本、但在内部完成了8353。
请查看以下有关8353的4Q 主题的问题和答案:
还查看控制三相 FET 的 UCC3626 4Q 选项、因为这与上述链接中讨论的内容不同。 感谢您的参与。
嗨、TurGuy、
在 DRV835x 中使用1x 模式、您可以使方向引脚改变方向并获得与 UCC 器件相似的性能。 这将使电流通过 HS 流回 VM (电池)。 执行此操作时、您需要确保电源能够泵回电池。 UCC 器件似乎也在使用方向引脚来执行此操作。 请记住、如果您保持翻转方向模式的时间过长、那么电机将开始以相反的方向旋转。
当从正向运行突然切换到反向运行时、您需要确保不会违反器件的引脚额定值。
希望这对您有所帮助。
此致!
Akshay
谢谢 Akshay。 我们肯定需要对这个想法进行试验。 然而、在使用1X 模式的 UCC 器件和8353之间存在主要的换向逻辑差分(此处有2个差分版本、同步和渐近)。 您能否比较 UCC 4Q 换向(是、使用您所述的方向)与8353 1X 表、并说明8353 1X 表的哪个版本与 UCC 4Q 表相匹配。 这部分仍然让我感到困惑。 我知道 UCC 4Q 表是4 Q 模式的正确实现、但仍然想知道如何将其与8353重复、但即使使用方向位也是如此。
想象一下 电梯型控制应用、 在该应用中、汽车必须上下移动大小不同的质量、其中加速率和减速率很高、尤其是在高速下使大小不同的质量减速时、会导致动态切换象限。 UCC 规格中所示的 UCC3626换向逻辑完全能够做到这一点。 请参阅以下 UCC 表格的摘录。 但是8353基本上仅提供了2个换向表、我希望同步工作表能够做到这一点、但我不知道如何才能使其换向逻辑仍然与 UCC 不同。
8353 1X 同步表:
但如您所见、UCC3626却大不相同:
我看到的主要区别是、8353使用 PWM、PWM 并不适用于桥臂顶部和底部的 FET、而 UCC3626没有。 UCC PWM 顶部 A 和底部 B 或 C (基于霍尔)。 这是主要的区别 、我知道 UCC 是起作用的。
嗨、TurGuy、
在第四象限、您的问题是否是不受控制的高电流? 那么、为什么 UCC 部件具有在关断期间使 FET 达到高阻态的特性(!) PWM 区域、DRV835x 不会在1x 模式下提供此信号、因为我们在关断期间提供 LS 再循环(!) PWM 区域。
如果您担心第四象限运行中的高电流问题、则需要从外部限制高电流以使 DRV835x 正常工作。 您可以通过监测流经分流器的电流并相应地调整 PWM 占空比来限制高电流。 或者、您可以在重试模式下使用 VSEN OCP (测量分流器上的压降)来帮助限制电流。
此致!
Akshay