主题中讨论的其他器件:MCT8316A、 MCF8316A、MCX8316AEVM 、
工具与软件:
您好、E2E 专家、
你好。
是否有 DACOUT1_VAR_ADDR 将从电机输出反电动势以在示波器上探测? 其理念是让学生直接测量真正代表实际电机转速的反馈量。 列出的全部九个变量用于输出(40C、4D8、4DA、4DC、4E8、 59C, 5AA, 644, 6A6)似乎没有用实现这个相当基本的学术目标。
此致、
TICSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、E2E 专家、
你好。
是否有 DACOUT1_VAR_ADDR 将从电机输出反电动势以在示波器上探测? 其理念是让学生直接测量真正代表实际电机转速的反馈量。 列出的全部九个变量用于输出(40C、4D8、4DA、4DC、4E8、 59C, 5AA, 644, 6A6)似乎没有用实现这个相当基本的学术目标。
此致、
TICSC
您好 Venkatadri、



您好 Venkatadri、
随附了我的学生所使用的寄存器配置。 默认配置不起作用、因此在找到适用于 所用 A2212 1400KV 电机的设置之前、他们必须尝试使用建议的设置。
e2e.ti.com/.../regs_5F00_config8.zip
此致、
TICSC
大家好、团队成员:
我误读了关于部件号为 MCF8316A 的信息,这是 MCT8316A 抱歉混淆。
对于 MCT8316A、没有 BEMF 的映射
以下是可映射到 MCT8316A 中 DAC 的变量列表。
输入占空比:0x40C
设定占空比:0x502
当前占空比:0x4F2
AVS 斜降占空比:0x6BE
速度 Eqlt Duty:0x660
电机转速(P U:0x5AE
直流总线电源(PU):0x6EE
闭环速度基准:0x59C
速度 Ki:0x5BE
速度 Kp:0x5BC
速度输出:0x5C4
请忽略我之前针对 MCF8316C 器件的响应。
您能否确认设备标记?
谢谢、此致
Venkatadri S.
您好 Venkatadri、
你好。
您好!
美好的一天!
我的答案是直列的
谢谢、此致
Venkatadri S.