主题中讨论的其他器件: MCF8329EVM
工具与软件:
大家好、我目前使用 MCF8329A-Q1来控制 BLDC 电机。 但是、在理解开环的配置过程时遇到了一些困难、因此我有一个问题。
的目的是什么 OL_LIMIT ? 根据其名称、它似乎是一个在开环运行期间控制电流限制的参数。 但在我的实际测试中、我发现它没有影响开环中的电流限制。 唯一似乎有效果的参数是 ALIGN_SLOW_RAMP_RATE . 请您详细解释如何操作 OL_LIMIT 工作原理?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我目前使用 MCF8329A-Q1来控制 BLDC 电机。 但是、在理解开环的配置过程时遇到了一些困难、因此我有一个问题。
的目的是什么 OL_LIMIT ? 根据其名称、它似乎是一个在开环运行期间控制电流限制的参数。 但在我的实际测试中、我发现它没有影响开环中的电流限制。 唯一似乎有效果的参数是 ALIGN_SLOW_RAMP_RATE . 请您详细解释如何操作 OL_LIMIT 工作原理?
您好!
正确理解后、OL_LIMIT 用于开环电流。
当您从启动电机时、ALIGN_SLOW_RAMP_RATE 会影响电流 斜坡时间、将启动设置为对齐、并将 ALIGN_SLOW_RAMP_RATE 设置为15A/S、以便电流快速稳定以设置限制、而不会有太长的斜坡上升时间。
提供斜坡配置是为了避免某些注重噪声的应用发生阶跃变化。
谢谢、此致
Venkatadri S.
我刚刚测试过、发现了的价值 OL_ACC_A1 似乎影响 base_current 电流。
我设置 base_current 增益设置并使用验证了它是否正确配置 ILIMT 和 BUS_CURRENT . 不过、 OL_LIMIT 似乎无法正常工作。 应用 OL_ACC_A1 达到最低值(0.01Hz)时、似乎发生了变化 OL_LIMIT 正常工作。 以前、我设置过 OL_LIMIT 5%、但是是 base_current 值在时表现不同 OL_ACC_A1 设置为50Hz、而不是0.01Hz。 您能检查一下吗?
此外、我还有一个问题。 在从开环转换到闭环(切换)期间、存在电流急剧下降然后再次增加的现象。 我已激活 IQ_RAMP_EN 但它似乎没有改善这种情况。 是否有其他方法可以解决此问题?
谢谢你。
您好、团队是 OOO、可能会延迟回复。 同时、您能否确认所使用的电路板。 是 MCF8329EVM 吗? 由于旧款电阻器存在一些精度问题、我们已于2024年8月更改了分流电阻器。 如果在2024年8月之前订购 EVM、请根据新的 EVM 设计文件更新分流电阻器(https://www.ti.com/tool/MCF8329EVM)
BASE_CURRENT 仅取决于分流电阻器和 CSA_GAIN。 其他参数不会影响 BASE_CURRENT。
此致、
制造商