This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:关于开环寄存器设置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455721/mcf8329a-regarding-open-loop-register-settings

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8329EVM

工具与软件:

大家好、我目前使用 MCF8329A-Q1来控制 BLDC 电机。 但是、在理解开环的配置过程时遇到了一些困难、因此我有一个问题。

的目的是什么 OL_LIMIT ? 根据其名称、它似乎是一个在开环运行期间控制电流限制的参数。 但在我的实际测试中、我发现它没有影响开环中的电流限制。 唯一似乎有效果的参数是 ALIGN_SLOW_RAMP_RATE . 请您详细解释如何操作 OL_LIMIT 工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确理解后、OL_LIMIT 用于开环电流。

    当您从启动电机时、ALIGN_SLOW_RAMP_RATE 会影响电流 斜坡时间、将启动设置为对齐、并将 ALIGN_SLOW_RAMP_RATE 设置为15A/S、以便电流快速稳定以设置限制、而不会有太长的斜坡上升时间。

    提供斜坡配置是为了避免某些注重噪声的应用发生阶跃变化。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚测试过、发现了的价值 OL_ACC_A1 似乎影响 base_current 电流。
    我设置 base_current 增益设置并使用验证了它是否正确配置 ILIMT BUS_CURRENT . 不过、 OL_LIMIT 似乎无法正常工作。 应用 OL_ACC_A1 达到最低值(0.01Hz)时、似乎发生了变化 OL_LIMIT 正常工作。 以前、我设置过 OL_LIMIT 5%、但是是 base_current 值在时表现不同 OL_ACC_A1 设置为50Hz、而不是0.01Hz。 您能检查一下吗?

    此外、我还有一个问题。 在从开环转换到闭环(切换)期间、存在电流急剧下降然后再次增加的现象。 我已激活 IQ_RAMP_EN 但它似乎没有改善这种情况。 是否有其他方法可以解决此问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队是 OOO、可能会延迟回复。 同时、您能否确认所使用的电路板。 是 MCF8329EVM 吗?  由于旧款电阻器存在一些精度问题、我们已于2024年8月更改了分流电阻器。 如果在2024年8月之前订购 EVM、请根据新的 EVM 设计文件更新分流电阻器(https://www.ti.com/tool/MCF8329EVM)

    BASE_CURRENT 仅取决于分流电阻器和 CSA_GAIN。 其他参数不会影响 BASE_CURRENT。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前仅使用驱动程序。
    我认为该问题与 BASE_CURRENT 无关、因为我已通过电流限制调试验证了是否正确应用了电流限制。
    实际上、我确认了当我将 A1设置为0.01Hz 时、OL_LIMIT 值应用正确。
    不过、当我将 A1更改为50Hz/s 左右或100Hz/s 而不是0.01Hz/s 时、可以观察到 OL_LIMIT 值应用不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以调整对齐压摆率并进行测试吗?

    将对齐压摆率增加到25A/s。

    并且不以慢的第一个周期频率开始、从0Hz 开始。

    我是 OOO、请期待响应缓慢。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够按照之前的讨论进行更改以进行测试?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将斜坡速率增加到250A 并进行了测试、但控制似乎仍然不能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的观察结果、似乎将 A1增加到2.5Hz 不会导致任何问题。 但是、除此之外、OL_LIMIT 似乎无法正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以移植 EVM 的 JSON 和映像吗?

    我想检查 EVM 图像以确认 RSHUNT 元件值。

    您是否还能分享每个相位的电机电流额定值 R、L 值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢你、我会研究这件事、明天答复。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.