工具与软件:
大家好、团队成员:
客户现在要在其电动自行车应用中使用 DRV8350。 发生了一些问题、请参阅以下说明:
- 正常工作
- GHA 占空比=98%、GLA 占空比不正常
- 开关频率=20K
- 3xPWM 模式
- 发行
- 低侧 MOSFET 高温击穿、对地阻抗为7 Ω
- 波形
(绿色:GHA、蓝色:GLA. 红色:相电压)

您能给我们一些关于潜在结果的见解吗?
谢谢!
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户现在要在其电动自行车应用中使用 DRV8350。 发生了一些问题、请参阅以下说明:
(绿色:GHA、蓝色:GLA. 红色:相电压)

您能给我们一些关于潜在结果的见解吗?
谢谢!
Yishan Chen
尊敬的 Yishan:
由于需要考虑死区时间插入以及传播延迟、低侧 MOSFET 可能永远不会在98%的占空比下开启。 考虑到这些因素、您提供的波形似乎合理、但我想指出、在高侧 MOSFET 开关期间、似乎有显著的电压耦合到低侧栅极、如果耦合足够大、则可能导致击穿。 相电压上升时间极快、因此我对存在耦合不感到惊讶。 我会建议显著降低 IDRIVE、以减慢 MOSFET 开关速度、并减少耦合到低侧。 此外、添加 Cgs 电容也有助于减少耦合。
当您提到接地阻抗为7欧姆的低侧 MOSFET 高温击穿时、您是指 MOSFET 栅源阻抗吗? 或漏源电压? 如果您更换 MOSFET、该 电路板是否再次工作?
此致、
Anthony Lodi
尊敬的 Yishan:
感谢您的澄清! 这可能是由于低侧驱动器上的 GLx 或 SLx 绝对最大值违例、导致驱动器内部损坏。 观察波形可以发现、MOSFET 开关的上升和下降时间非常快、可能会引入明显的过冲/下冲、从而可能违反器件规格。 在您提供的波形中、在高侧 MOSFET 关断期间、由于 dV/dt 耦合、我们会看到 GLx 降至接地电位以下约2V、这可能会对下拉 MOSFET 产生应力。 我强烈建议降低开关速度以 减少瞬变。 您还可以考虑添加一些外部 Cgs 和 CGD 电容来进一步调整开关。
此致、
Anthony Lodi