This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:MOSFET 高温 会在高占空比中击穿

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463901/drv8350-mosfet-high-temp-break-down-in-high-duty-cycle

器件型号:DRV8350

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户现在要在其电动自行车应用中使用 DRV8350。 发生了一些问题、请参阅以下说明:

  • 正常工作
  1. GHA 占空比=98%、GLA 占空比不正常
  2. 开关频率=20K
  3. 3xPWM 模式
  • 发行
  1. 低侧 MOSFET 高温击穿、对地阻抗为7 Ω
  • 波形

(绿色:GHA、蓝色:GLA. 红色:相电压)

您能给我们一些关于潜在结果的见解吗?

谢谢!
Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    今天是美国的假日、但我们将很快做出回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。

    您能在今天之前提供一个答案吗?

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    由于需要考虑死区时间插入以及传播延迟、低侧 MOSFET 可能永远不会在98%的占空比下开启。 考虑到这些因素、您提供的波形似乎合理、但我想指出、在高侧 MOSFET 开关期间、似乎有显著的电压耦合到低侧栅极、如果耦合足够大、则可能导致击穿。 相电压上升时间极快、因此我对存在耦合不感到惊讶。 我会建议显著降低 IDRIVE、以减慢 MOSFET 开关速度、并减少耦合到低侧。 此外、添加 Cgs 电容也有助于减少耦合。  

    当您提到接地阻抗为7欧姆的低侧 MOSFET 高温击穿时、您是指 MOSFET 栅源阻抗吗? 或漏源电压? 如果您更换 MOSFET、该 电路板是否再次工作?  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。

    低侧 FET 是指 DRV8350内的推挽驱动器。

    外部功率装置工作正常。

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    感谢您的澄清! 这可能是由于低侧驱动器上的 GLx 或 SLx 绝对最大值违例、导致驱动器内部损坏。 观察波形可以发现、MOSFET 开关的上升和下降时间非常快、可能会引入明显的过冲/下冲、从而可能违反器件规格。 在您提供的波形中、在高侧 MOSFET 关断期间、由于 dV/dt 耦合、我们会看到 GLx 降至接地电位以下约2V、这可能会对下拉 MOSFET 产生应力。 我强烈建议降低开关速度以 减少瞬变。 您还可以考虑添加一些外部 Cgs 和 CGD 电容来进一步调整开关。  

    此致、

    Anthony Lodi