This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:电流斩波和电机电压关断

Guru**** 2611905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465894/drv8702-q1-current-chop-and-motor-voltage-shutdown

器件型号:DRV8702-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1

工具与软件:

尊敬的 E2E 模块:  

下面提供了电机驱动器原理图、供您参考

我想澄清2个问题:

1) 1)经过很少的 测试、我发现少数经过测试的板之间的当前斩波限制存在一些不一致。

根据计算、我的当前斩波设置应该为23A、但对于少数器件、我看到当前斩波在18.5A 至21A 之间变化。

我比较了2个具有最低和最高电流斩波的器件、发现在相同的电机负载电流13A 下、它们的 VSO 读数完全不同。

我已验证电流斩波设置电阻(R73、R77)和电流检测电阻(R10)的值相似。

我现在最好假设 Vio (以输入为基准的失调电压)范围太宽、如数据表中所述(5到10mV)。 *如果不正确、请更正。

这会导致 VSO 以及所有单元上的 Ichop 变体。 如果是这种情况、您能否建议如何确保 Vio 在所有单元中保持稳定?

2) 2)当我探测电机端子(P32 +ve 和 P42 -ve)上的电压时、我在电机关闭期间观察到电压尖峰。

我已尝试移除所有使用的功率 MOSFET 上的所有电容器(C77、C78、C84、C85)、在电机关断期间电压尖峰仍然存在。

请参阅下图以了解(黄色探头:电机两端电压、红色探头:电机电流)

测试程序:关闭电机信号并运行3秒后再关闭。

这是否是电机驱动器关闭的正常行为? 希望大家能够帮忙说明一下。

提前感谢您!

此致、

Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    感谢您的提问。

    我将其分配给我团队的器件专家以获得支持。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    我会回顾并回复您。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    [quote userid="620586" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465894/drv8702-q1-current-chop-and-motor-voltage-shutdown

    我现在最好假设 Vio (以输入为基准的失调电压)范围太宽、如数据表中所述(5到10mV)。 *如果不正确、请更正。

    这会导致 VSO 以及所有单元上的 Ichop 变体。 如果是这种情况、您能否建议如何确保 Vio 在所有单元中保持稳定?

    [报价]

    您的假设是正确的。  

    电流调节公式有一个 VIO x AV 项。 原理图中的 VREF = 555.5mV 。 对于 VIO 约为10mV 的器件、该项约为20 x 10 = 200mV。 这将是 VREF 电压的一个显著比值。 为了实现较小的变化、您可能需要将 VREF 电压保持在此偏移项的较高倍数。 您已经在使用1 mΩ、因此您可能已经处于限制状态。 是否可以进一步减小此检测电阻? 比如两个并联的波形? 您可以增加 VREF 电压。   

    对于 DRV8703-Q1、您可以使用 SPI 寄存器设置选择10V/V 的增益。

    [quote userid="620586" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465894/drv8702-q1-current-chop-and-motor-voltage-shutdown

    2) 2)当我探测电机端子(P32 +ve 和 P42 -ve)上的电压时、我在电机关闭期间观察到电压尖峰。

    我已尝试移除所有使用的功率 MOSFET 上的所有电容器(C77、C78、C84、C85)、在电机关断期间电压尖峰仍然存在。

    请参阅下图以了解(黄色探头:电机两端电压、红色探头:电机电流)

    测试程序:关闭电机信号并运行3秒后再关闭。

    这是否是电机驱动器关闭的正常行为? 希望大家能够帮忙说明一下。

    [报价]

    当电机旋转且功率 FET 关闭时、电机的 BEMF 通过 FET 体二极管进入电源路径。 这会导致短暂出现尖峰 VM +体二极管压降、直到电机的 BEMF 因系统摩擦而导致速度降低。 这是预期行为。 为避免这种情况、您可以使用驱动器来关闭电机以执行慢速衰减或低侧制动-见下文。 在这种情况下、电机将瞬间停止。 或者、您也可以减小 PWM 占空比、以降低电机的速度、然后将其关闭。  

    此致、Murugavel