Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1, DRV8705S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8705S-Q1EVM
工具与软件:
我正在测试一个有两个接地的设计。 SL1和 SL2引脚连接到输出 GND、而所有其他 GND 引脚连接到逻辑 GND。 我发现、如果输出 GND 断开连接并施加 PVDD、DVDD 引脚上会出现电压尖峰、可能会导致芯片损坏。 PVDD 电压为14V (相对于逻辑 GND)。
这是令人惊讶的、因为 FMEA 报告说开路对 SL1/SL2的影响只是 VDS 监控器不工作。
这是此芯片的已知问题吗? SL1/SL2未接地时是否有权变措施?