This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:连接 PVDD 时 DVDD 上的电压尖峰

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1, DRV8705S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467666/drv8705-q1-voltage-spike-on-dvdd-when-connecting-pvdd

器件型号:DRV8705-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8705S-Q1EVM

工具与软件:

我正在测试一个有两个接地的设计。 SL1和 SL2引脚连接到输出 GND、而所有其他 GND 引脚连接到逻辑 GND。 我发现、如果输出 GND 断开连接并施加 PVDD、DVDD 引脚上会出现电压尖峰、可能会导致芯片损坏。 PVDD 电压为14V (相对于逻辑 GND)。

这是令人惊讶的、因为 FMEA 报告说开路对 SL1/SL2的影响只是 VDS 监控器不工作。

这是此芯片的已知问题吗? SL1/SL2未接地时是否有权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    您能帮助我了解一下电路板的原理图吗?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ibinu、这是原理图。 GNDB 是输出地、GND 是逻辑地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRV8705-Q1设计为使用单个 GND 连接运行。 SLx 必须连接至同一个系统 GND。  

    当 Rsense 与 SLx 一起使用时、SLx 可能会从 GND 电势变化。 该差分电压有一个绝对最大规格、如果超出该规格、器件可能会永久损坏或受损。

     

    在您的应用中、GNDB 和 GND 如何连接在一起? 原理图中未显示这一点。 这些与接地之间的电压差是多少? 栅极驱动输出电压以 GND 为基准。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel。 在电路板外将 GND 和 GNDB 连接在一起、因此预计两者之间不会存在2V 的差异。 在"热插拔"情况下、可能会在 GNDB 之前连接 PVDD、这时会发生此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供更多信息。

    此问题发生在"热插拔"情形中、PVDD 可以连接到 GNDB 之前。

    您 提到、GND 和 GNDB 在 电路板上电气连接在一起。  您还提到相对于逻辑接地 GND、PVDD 电压为14V。 请帮助您直观地呈现热插拔场景。 如何在应用 PVDD 时将 PVDD 电源接地与 GNDB 隔离? 电气等效高级方框图可能有助于我们准确地了解测试场景。

    在此热插拔测试期间、是否已通电 DVDD 并且器件处于数字有效状态(nSLEEP = 1时唤醒)?  在这种热插拔情况下、输出 FET 是否处于运行状态(DRVOFF = 0)、并有负载连接到 H 桥输出? 负载是否是有刷直流电机?  

    DVDD 引脚有一个1 μF 电容器、这意味着 DVDD 上可能不会出现快速尖峰。 该事件期间、DVDD 电压变为多高? 是否有可能超出5.75V 的绝对最大值?   

    我们能否获取示波器捕获 结果、这些示波器捕获结果 显示已即时连接 PVDD 以生成 DVDD 尖峰、并同时捕获显示电压尖峰的 DVDD、GND、GNDB 和 PVDD 电压? 这将 有助于验证这些电容器的应力是否超过它们的绝对最大额定值。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 DRV8705的电源连接的方框图。 当连接器1已连接且连接器2已热插拔时、会发生损坏。 GNDB 和 GND 在线束中连接在一起。 示波器捕获显示通道1上的 PVDD 和通道2上的 DVDD。 器件在热插拔期间处于睡眠模式(nSLSEEP=0)。 DVDD 上测得的最大电压为7V、因此超出了此引脚的最大额定电压。 您是否有我可以发送其他专有信息的电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。 感谢您花时间绘制方框图以帮助我们理解。

    在 DVDD 上测得的最大电压为7V、因此超过了此引脚的最大额定电压。 [报价]

    这当然是可能损坏器件的问题。 设置中似乎发生了耦合、可能需要调试。

    我连接了我们的一个 DRV8705S-Q1EVM、修改了接线、以与您的测试用例匹配、nSLEEP 连接到 GND。 对于 DVDD、由连接到专用电源的 LDO 提供3.3V 电压。 同时以及交替顺序交换 PVDD 及其 GND、以查看是否会导致 DVDD 电压尖峰。 我无法重现尖峰。 请参阅下面的一个捕获、黄色迹线是 DVDD、绿色迹线是 PVDD。 电桥输出上未连接任何元件-供您参考。 我的目标是看看能否重现 DVDD 上的电压尖峰。

    需要注意的一点是、EVM 通过 Rsense = 6.8 mΩ 将 GND 和 SHx 连接到 PCB 本身上。 可以从 EVM 网页 https://www.ti.com/lit/zip/slvc787下载 EVM 原理图和布局文件。  

    我重复了此测试、将长导线连接到模拟电缆线束。 行为是类似的。 请参阅以下捕获。  

    我还将 DVDD 引脚与除1 μF 电容器之外的任何外部电源断开、以查看连接 PVDD 是否会导致 DVDD 引脚上产生漏电压、从而可能跳转到不安全的值。 它保持在0V。请参阅下面的捕获。  DRV8705S-Q1未出现故障、经过这些热插拔测试后、它测试了其是否正常运行。

    使用类似的 DRV8705S-Q1设置时、我们无法重现此问题。 在这些测试条件下、我们未看到器件出现任何异常行为。

    您是否能够隔离输出并重复测试? 我建议从 VBAT 上移除电容器后进行尝试。 目标是通过消除找到问题。  

    另请尝试将 DVDD 引脚与3.3V 电源隔离、并在您的设置中查看尖峰是否来自 DVDD 引脚。  

    此外、我们不能通过此论坛或通过绕过我们公司政策规定的流程的电子邮件接受来自 TI 外部任何人的机密或专有信息。 抱歉。 请 继续在此论坛中讨论我们的支持问题。  谢谢你。

    此致、Murugavel