This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:栅极电压奇怪、电机无法启动

Guru**** 2611655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464124/drv8306-strange-gate-voltage-and-motor-cannot-start

器件型号:DRV8306

工具与软件:


e2e.ti.com/.../1780.BLDC_5F00_DRIVER.pdf

您好!

我要制作定制的 BLDC 电机驱动器、这是原理图。 我要使用的 MOSFET 是 IRFR3708TRPBF。

启动序列是驱动程序->控制器。 控制器从 DIRECTION 和 BRAKE 被拉至低电平、然后 PWM 设置(来自 ESP32的1kHz)、最后是使能引脚被拉至高电平。 问题是、  在全部3个相位上、SHx 和 GHx 在非常长的正弦波中以低于0.5V 的电压波动、而 GLx 保持为0V。 nFault 始终为高电平、仅在使能端为低电平时关断、VDS 连接到 VDD。 手动转动电机时会接收霍尔比较器、FG 正确输出信号。 电机不会启动或发出任何声音、24V 时的总功耗约为20mA (启用高电平、连接霍尔传感器)。

此时、在论坛中搜索后、我找不到任何问题。

提前感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的提问! 今天是美国的假日、但本周我们将有一名团队成员作出回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、期待随时进行任何诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您能将所有三个输入 HA、HB 和 HC 的霍尔输入波形共享吗?

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    它们都是方波。 我无法使用更高级的设备、因此这里是一些手动旋转时的 HA-HB、HA-HC 和 HB-HC 图片。 我被限制在一次2个通道上。
    HA-HB HA-HB。
     HA-HC。

     HB-HC。

    不确定这是否可以帮助您。 额外信息是电机是5065 BLDC。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看一下细节、然后再回来讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否还有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    我将从现在开始介绍这个 e2e、

    您能否在结尾处查看以下内容:

    1.请检查转子是否 在通电或自由旋转后锁定。

    2.此外、检查霍尔输出是否符合预期(您可能必须放大时间刻度并检查它们是否相移相等)

    3.在您的第一个波形中、我看到您曾尝试绘制 GHx 和 SHx、您能告诉我另一条波形对应于哪个信号吗? (橙色迹线)

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    1.它可以自由旋转,没有阻力。

    2.看起来好像是两个人之间的相距有点远。

    橙色线表示 PWM 信号输入。 GHx 与 SHx (正弦波)相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    在电机旋转时、三个霍尔传感器应该是这样的。

    您能否在 HPA HPB 和 HPC 引脚上尝试霍尔传感器的所有组合、并告诉我是否有任何组合有效? 有时、霍尔传感器可能会错误地映射到引脚、因此电机可能永远无法启动。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与您提供的数字相同。 HPA、HPB 和 HPC 的阶数是否是这里的一个因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、我会尝试将 HPA 和 HPC 相互交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、顺序是一个因素、因此理想情况下、如果霍尔传感器正确匹配(电机相 位  ->驱动器相位、电机霍尔传感器 A 相-> HPA、B 相和 C 相类似)、电机将正常旋转。 有时、电机相位和相应的霍尔传感器可能不匹配。 您可能需要尝试全部6种组合、以查看其中任何组合是否有效。
    实现这一点的最佳方法是保持相位连接恒定、并在霍尔传感器的全部6种组合中旋转到 HPx

    此致、

    Sachin S.