工具与软件:
e2e.ti.com/.../1780.BLDC_5F00_DRIVER.pdf
您好!
我要制作定制的 BLDC 电机驱动器、这是原理图。 我要使用的 MOSFET 是 IRFR3708TRPBF。
启动序列是驱动程序->控制器。 控制器从 DIRECTION 和 BRAKE 被拉至低电平、然后 PWM 设置(来自 ESP32的1kHz)、最后是使能引脚被拉至高电平。 问题是、 在全部3个相位上、SHx 和 GHx 在非常长的正弦波中以低于0.5V 的电压波动、而 GLx 保持为0V。 nFault 始终为高电平、仅在使能端为低电平时关断、VDS 连接到 VDD。 手动转动电机时会接收霍尔比较器、FG 正确输出信号。 电机不会启动或发出任何声音、24V 时的总功耗约为20mA (启用高电平、连接霍尔传感器)。
此时、在论坛中搜索后、我找不到任何问题。
提前感谢您的帮助、
海