This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:器件立即使电源短路

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469321/drv8262-part-shorts-power-supply-immediately

器件型号:DRV8262

工具与软件:

在我的应用中、该器件驱动两个有刷直流电机、一次驱动一个。 电压为54V、电流小于2A。

在开发过程中、我使用了60V 的实验室电源、一切似乎都按预期工作。

然后、我将 PC 板安装在目标位置、该部件立即将 VM 短接至地、并熔断2A 保险丝。 (LCD 背光未闪烁)欧姆计现在从 VM 到接地读数为1.4欧姆。 主要的区别在于电源由一个刚性54V 电源驱动、四个串联的汽车电池驱动。 通过闭合开关突然供电。 5V 来自54V、因此所有逻辑信号最初都将为低电平。

这是已知问题吗? 如何才能在应用中可靠地使用此器件(或某些其他器件)?

e2e.ti.com/.../DRV8262_5F00_schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您问这个问题。

    是否有可以参考的电源波形以更好地了解情况?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白这有什么用。 电源是四节汽车电池、波形将是一条直线。 随着其他负载的开启和关闭、变化可能很小、但发生问题的几毫秒内这并不显著。 (电池充电器能否输出高电压尖峰? 也许吧。 我将尝试交流测量。 我没有可用的示波器,我在荒野的中间。 Fluke 万用表的最大/最小值设置在几天内永远不会记录高于54V 或低于53V 的电压。)

    只要我在冒牌、之前的版本使用的是家用 H 桥、有两个 NFETS 和两个 PFETS、而且运行可靠了十多年。 除非有人组装不正确的针阀,这使得它很难转动,这导致保护保险丝熔断,这导致一个有帮助的人放入一个更大的保险丝,这导致魔术烟雾逃逸。 应用:水力发电厂 https://www.holdenvillage.org/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    为清楚起见、我是指使用示波器探测靠近器件引脚的电源电压。 我想了解开关何时闭合是否会在电源引脚上引起振铃。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的一个板现在有一个短接的 DRV8262、因此我没有另一个需要销毁、并且我也没有储能示波器。 可能有40英尺(12轨?) 以及板上的10uF+陶瓷电容器、所以我想当电源开关闭合时可能会有某种振铃。  我想、我可能会尝试使用浪涌电流限制器热敏电阻、以便在下一版本的电路板上使情况平静下来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    汽车电池通常具有高电流容量、没有电流限制、就像电源一样。 器件会出现非常高的浪涌电流、该电流将超过 ITRIP 阈值并损坏器件。 添加浪涌电流限制器将有所帮助、而且也有助于通过软启动来限制浪涌电流(在启动时缓慢增加 PWM 占空比)。 长导线还会增加电感、从而影响启动或 PWM 时的电流。  

    此致!

    David