This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1故障反应锁存或重试

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8245H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466543/drv8245-q1-drv8245-q1-fault-reaction-latched-or-retry

器件型号:DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8245H-Q1EVM

工具与软件:

你好。

我想在错误检测期间以重试模式使用 DRV8245。 

我的电路板上有15个 DRV8245。

以下引脚很常见、ITRIP、SR、GND、IPROPI 和 DIAG 接地。

NFAULT 引脚连接到上拉电阻器和微控制器输入。
所有 MODE 引脚单独连接到8.2K 电阻器接地、可配置为独立模式。 
 






当 I 短路时、一个输出、此组件进入故障状态。 
将 DIAG 引脚接地后、故障反应应处于重试模式、但我必须执行 nsleep 复位以清除错误。

文档中是否有我不太了解的内容?

此致

Nicolas
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    为了进行检查、当您消除短路时、nFAULT 引脚不会自动恢复到高电平状态、它需要 CLR_FLT 命令、对吗?

    此外、您能否 检查 VM 电流、nFAULT 和 OUTx 信号是否短路、以查看器件是否正在尝试  在 nFAULT 引脚仍为低电平时驱动 OUTx 引脚?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joshua: 

    感谢您的快速支持。
    我使用硬件版本、因此我仅进行 nSLEEP 复位(30us)。

      在 nFAULT 引脚仍为低电平时、器件不会尝试驱动 OUTx 引脚。

    感谢你的帮助

    此致、

    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas

    1. 您可以检查 DIAG 引脚上尽可能靠近该引脚的电压吗? 我知道该引脚被拉至 GND、但想确保情况如此。
    2. 如果您的器件位于不同的 PCB 上(例如我们的 DRV8245H-Q1EVM)、但没有这个问题、您可以通过将存在这个问题的 DRV8245-Q1移动 到 DRV8245-Q1正常运行的电路板上来尝试执行 ABA 测试吗?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您发送编修。

    I 的 DIAG 为0V。

    我购买了 DRV8245H-Q1EVM、必须将 ITRIP 放在顶部 LV1 = GND 才能自动重试。 第34 8.3.1.1页

    出现"如果不需要 ITRIP 和 IPROPI 功能、引脚可以短接至 GND "。

    I 已使用 DIAG => TLVL1OF6、TLVL4OF6、TLVL6OF6进行测试 。

    具有自动锁存功能的唯一方法是使 TLVL1OF6处于诊断状态、而 ITRIP 不是在 LV1 LV2顶部使用 IPROPI 达到1.0K。

    是否有解决方案可使用电流调节自动重试?

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    请允许我留出一点时间、以便在实验中了解这一点。 将 DIAG 引脚与 R_LVL1OF6或 R_LVL6OF6搭配使用并且 ITRIP 不是 R_LVL1OF6时、应该会导致器件的故障响应在启用电流调节的情况下自动重试。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    很抱歉耽误你的时间。 我在本例中进行了测试、 如果 DIAG 引脚为 R_LVL1且 ITRIP 为任何 R_LVL#而不是 R_LVL6、则 DRV8245将具有自动重试响应并启用电流调节:

    如果您让 DIAG 设置为 R_LVL1并将 ITRIP 设置为 R_LVL6、则响应将与以下捕获类似:

    此致、

    约书亚