主题中讨论的其他器件: DRV8245H-Q1EVM
工具与软件:
你好。
我想在错误检测期间以重试模式使用 DRV8245。
我的电路板上有15个 DRV8245。
以下引脚很常见、ITRIP、SR、GND、IPROPI 和 DIAG 接地。
NFAULT 引脚连接到上拉电阻器和微控制器输入。
所有 MODE 引脚单独连接到8.2K 电阻器接地、可配置为独立模式。


当 I 短路时、一个输出、此组件进入故障状态。
将 DIAG 引脚接地后、故障反应应处于重试模式、但我必须执行 nsleep 复位以清除错误。
文档中是否有我不太了解的内容?
此致
Nicolas