This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811:硬件故障:驱动器不再工作、B2或 B1引脚对地短路

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476525/drv8811-hardware-failure-the-driver-does-not-work-anymore-short-circuit-from-the-b2-or-b1-pins-to-ground

器件型号:DRV8811

工具与软件:

该驱动器在全步进模式下驱动小步进电机、500 mA 使用0.4欧姆的检测电阻和1.55V 的 Vref、Vcc 配置为<Vcc。 我们在部署在100个电路板中的系统上遇到类似的故障(从电机端子到 GND 短路)。 芯片置换后、系统再次工作。 我们试图重现故障场景、而分支 A 和 B 发生短路、但实际上是在复位新芯片驱动器后运行良好、因此 OC 电路似乎可以处理这种情况。 发生故障时、电机正常工作、未损坏(更换主板已恢复系统功能)。

这是架构:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题。

    您能帮助我们理解以下内容吗

    1.当您说芯片发生故障时、发现了什么故障?

    2.您是否有来自短路测试案例的波形。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ibinu,谢谢回复。

    一些附加信息:

    1) 1)发生故障的芯片之一在 BOUT1引脚和接地之间具有极低的 R (万用表发出"短路蜂鸣声")。 其他2个故障器件在 BOUT2和接地之间存在短路。

    2) 2)这是尝试启动电机时 AOUT1与接地之间的 V 图:

    在部分的著作是

    DRV8811
    97TG5
    ADhf

    我们使用100 μ F 的 大容量电容器、24V 电源线在所有条件下看起来都稳定且平稳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adriano、您好!  

    感谢您的提问。  

    我会调查这件事、然后回复给您。  

    此致、  

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adriano、您好!

    OUTx 至 GND 低阻抗短路测试可能会损坏输出 FET。 尽管 IOCP = 6.5A (最大值) OCP 具有通常为我们阶的内置抗尖峰脉冲时间、以滤除噪声并避免误跳变。 使用24V 电源、100uF 大容量电容器时、di/dt 可能会很快、并超过 FET 安全电平、同时出现低阻抗死区短路。 为了缓解这种情况、PCB 中与 OUTx 串联的10uH 等小型串联电感器可减少因损坏器件而产生的如此高的 di/dt。  

    我之所以这样说、是因为这可能是损坏的可能根本原因、并且 di/dt 可能处于边界、因此一致的故障可能不会重复或短路阻抗可能会发生变化。 我希望这对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " di/dt 可能处于边界"这话什么意思? 即使在正常驱动电机的情况下、电流配置也可能损坏驱动器?

    该电机的电阻为6 +/- 7%、电感为1kHz 时为3.8 +/- mH。 我们以每秒450-500个脉冲的速度对其进行驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adriano、您好!

    我是指低阻抗短路电流的 di/dt。 而不是在步进器正常驱动时。  

    [报价 userid="168805" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476525/drv8811-hardware-failure-the-driver-does-not-work-anymore-short-circuit-from-the-b2-or-b1-pins-to-ground/5672645 #5672645"]

    即使在正常驱动电机的情况下、电流配置也可能损坏驱动器?

    该电机的电阻为6 +/- 7%、电感为1kHz 时为3.8 +/- mH。

    [报价]

    在正常驱动电机电流时、电流会根据检测电阻和 VREF 电压进行调节。 在原理图中、R SENSE = 0.4V、并且您提到 VREF = 1.55V。这会将线圈电流设置为1.55/(8*0.4)= 484 mA。 由于 L = 3.8mH 且 R = 6 Ω 、L/R 时间常数= 0.63ms、电流上升时间会非常慢。 这绝不会损坏驱动器。

    执行低阻抗短路时、di/dt 将由非常低的短路电感决定。 谢谢你。

    此致、Murugavel