This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:OLP 比较器基准电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476759/drv8245-q1-olp-comparator-reference-voltage

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好!

只想验证数据表的表7.5.12中显示的 OLP 基准高值和低值是否为设定值、而不依赖于任何输入?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    为了确保我理解您的问题、您要检查 OLP_REFH 和 OLP_REFL 值是否是在内部设置的且不会变化、或者它们是否会根据外部输入而变化、对吗?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、正确。  

    我还有问题的第二部分。 您是否还可以验证在 VolP_REFH 或 VolP_REFL 之间使用的值 仅依赖于下面真值表中的值、而不依赖于任何其他输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    VolP_REFH 和 VolP_REFL 的电压值 与5V 成正比 、而5V 是由内部 LDO 由 VM 生成的。 因此、 VolP_REFH 和 VolP_REFL 将随输入 VM 电压的变化而变化。

    在 VolP_REFH 或 VolP_REFL 之间使用的值 仅取决于下面真值表中的值、而不取决于任何其他输入?

    正确、OLP 比较器将使用  VolP_REFH 或 VolP_REFL、因为基准电压仅取决于真值表"用户输入"部分下列出的输入。

    此致、

    约书亚