请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 工具与软件:
您好!
只想验证数据表的表7.5.12中显示的 OLP 基准高值和低值是否为设定值、而不依赖于任何输入?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
只想验证数据表的表7.5.12中显示的 OLP 基准高值和低值是否为设定值、而不依赖于任何输入?

谢谢
尊敬的 Alberto:
VolP_REFH 和 VolP_REFL 的电压值 与5V 成正比 、而5V 是由内部 LDO 由 VM 生成的。 因此、 VolP_REFH 和 VolP_REFL 将随输入 VM 电压的变化而变化。
在 VolP_REFH 或 VolP_REFL 之间使用的值 仅取决于下面真值表中的值、而不取决于任何其他输入?
正确、OLP 比较器将使用 VolP_REFH 或 VolP_REFL、因为基准电压仅取决于真值表"用户输入"部分下列出的输入。
此致、
约书亚