请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1 工具与软件:
您好!
该器件能否与3.3V SPI 一起使用? 从 DS 看来是可能的、您能确认吗? MOSI、nCS 和 CLK 已正确接收。 只有 MISO 需要与微控制器对齐。
NAD 地址可以配置为3.3V 上拉而不是5V 上拉? 对配置的检查是基于某种电压电平或电流测量值进行的?
谢谢你。
BR、
Luca.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
该器件能否与3.3V SPI 一起使用? 从 DS 看来是可能的、您能确认吗? MOSI、nCS 和 CLK 已正确接收。 只有 MISO 需要与微控制器对齐。
NAD 地址可以配置为3.3V 上拉而不是5V 上拉? 对配置的检查是基于某种电压电平或电流测量值进行的?
谢谢你。
BR、
Luca.