This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:NAD 配置和3V3 SPI

Guru**** 2606435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480577/drv3901-q1-nad-configuration-and-3v3-spi

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

您好!

该器件能否与3.3V SPI 一起使用? 从 DS 看来是可能的、您能确认吗? MOSI、nCS 和 CLK 已正确接收。 只有 MISO 需要与微控制器对齐。

NAD 地址可以配置为3.3V 上拉而不是5V 上拉? 对配置的检查是基于某种电压电平或电流测量值进行的?

谢谢你。

BR、

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    1) 1)将正确接收到 MOSI、nSCS 和 SCLK、但 MISO (SDO)需要向下转换为3.3V 逻辑

    2)对于 NAD、我认为它需要上拉至 VDD、但让我仔细检查实现情况并联系您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我来谈谈 Keerthi

    NAD/nFAULT 和 SDO 的上拉电阻需要为 VDD (5V)。

    这意味着、如果 MCU 不能接受5V 输入、我们将需要一个 NAD/nFAULT 引脚和 SDO 电平转换器、如下图所示。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Ibinu