主题中讨论的其他器件:DRV8838、DRV8838EVM 、
工具与软件:
您好!
在我们的应用中、我们将驱动大约8-25 Ω 的阻性负载(下面的屏幕截图是8 Ω)。 VM 可在0V 至8V 之间调节。
我们使用 DRV8838和 DRV8835进行了测试。 DRV8838按预期工作、DRV8835没有:



如果 VM 介于0.9V 和1.25V 之间、则禁用输出。 放大显示了每1ms - ACC 的短脉冲。 这可能是"过流保护重试时间"?!
负载是连接到单个通道还是连接到两个通道并联都无关紧要。 我们还测试了 VCC = 3.3V 和 VCC = 5V、没有区别。
由于两款器件的数据表在规格方面几乎相同(DRV8835具有两个通道除外)、因此为什么会有不同的行为? 那么 DRV8835中的0.9V 和1.25V 之间会发生什么情况? 将 DRV8838用于低至0V 的 VM 是否安全? 可以接受不工作的 OCP (电流受阻性负载限制)以及 RDS_ON 等方面的轻微下降、因为只要输出未关断、该工作区域的电流就很低。
谢谢!
Bjoern