This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:DRV8835与 DRV8838 -低 VM 上的不同行为

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8838EVM, DRV8838, DRV8835, DRV8835EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480886/drv8835-drv8835-vs-drv8838---different-behaviour-on-low-vm

器件型号:DRV8835
主题中讨论的其他器件:DRV8838、DRV8838EVM

工具与软件:

您好!

在我们的应用中、我们将驱动大约8-25 Ω 的阻性负载(下面的屏幕截图是8 Ω)。 VM 可在0V 至8V 之间调节。
我们使用 DRV8838和 DRV8835进行了测试。 DRV8838按预期工作、DRV8835没有:

8838_ok


如果 VM 介于0.9V 和1.25V 之间、则禁用输出。 放大显示了每1ms - ACC 的短脉冲。 这可能是"过流保护重试时间"?!
负载是连接到单个通道还是连接到两个通道并联都无关紧要。 我们还测试了 VCC = 3.3V 和 VCC = 5V、没有区别。

由于两款器件的数据表在规格方面几乎相同(DRV8835具有两个通道除外)、因此为什么会有不同的行为? 那么 DRV8835中的0.9V 和1.25V 之间会发生什么情况? 将 DRV8838用于低至0V 的 VM 是否安全? 可以接受不工作的 OCP (电流受阻性负载限制)以及 RDS_ON 等方面的轻微下降、因为只要输出未关断、该工作区域的电流就很低。

谢谢!
Bjoern

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我留出一些时间进行审核、我将在 周一结束。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:

    这对于 DRV8835而言确实是很奇怪的行为。 这两个器件在电源电压 VM 上都没有欠压锁定(UVLO)保护、因此很奇怪输出会被禁用。 我还很难相信器件会因电源和负载较小(156mA)而跳闸过流阈值(8Ω)。  

    在您的测试过程中、有多少器件表现出了此行为?

    您是否能够确认 VCC 电压没有以某种方式下降?

    是否使用相同的布局/电路板在 DRV8835和 DRV8838之间进行测试? 测试是在 DRV8835EVM/DRV8838EVM 上进行的、还是在个人设计上进行的?

    是的、只要 VCC > 1.8V、VM 就可以降至0V。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此电路板为定制设计。 我测试了两个板、它们都显示相同的行为。 我明天可以检查第三块电路板。 对于 DRV8838、我们从定制电路板上移除了 DRV8835、并连接了 Pololu DRV8838 (www.pololu.com/.../2990)。
    我手头没有两个 DRV 的 EVM。 我明天还会检查 VCC、但我怀疑是否会出现明显下降、尤其是低于1.8V。 VCC 与 DRV 旁边的100nF 去耦、并在线性稳压器(3.3V 和5V)上使用2x22uF 进行缓冲。

    有两个具有类似问题的旧版论坛线程、但答案有点模糊、未解释 DRV8838的不同行为。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/863677/drv8835-regarding-vm-and-vcc

    e2e.ti.com/.../2362723

    此致、

    Bjoern

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bjoern:

    OCP 似乎意外触发。 当运行 VM < 2V 时、这似乎是 DRV8835的已知问题。 数据表规格 VM 能够达到0V 以突出电势而不影响 VCC (数字)功率、但是、OCP 电路在 VM < 2V 时开始意外运行。   

    如果需要将 VM < 2V、我建议使用 DRV8838。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、那么我必须进行重新设计。 最好在数据表中列出此类已知问题...

    此致、

    Bjoern