工具与软件:
您好!
我们在测试中 、DRV8329A 在启动时指示 nFault 情况。 有趣的是、PVDD、GVDD 和 AVDD 电源轨尚未启动。
PCB 板明显有问题、但未在数据表中看到启动时会触发哪些保护?
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Tim、
我通过查看故障响应表了解可能发生的故障。
根据您的第一个波形、似乎有 GVDD UV。 GVDD 电容器的大小是否足够合适并放置在靠近驱动器 GVDD 引脚的位置?
您能否使用20V PVDD 进行测试? GVDD 由低于18V 的 CP 和高于18V 的 LDO 生成。
另请注意、当 DRVOFF 拉高导致 nFAULT 拉低时、这是器件的预期行为。 因此、我会在测试时删除该变量。 在这段时间内、nsleep 还会做什么?
我建议将此帖子作为新主题发布在 E2E 上、以便更好地跟踪此问题。
此致!
Akshay