This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:启动时的 nFault 情况

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479937/drv8329-nfault-condition-on-startup

器件型号:DRV8329

工具与软件:

您好!

我们在测试中 、DRV8329A 在启动时指示 nFault 情况。   有趣的是、PVDD、GVDD 和 AVDD 电源轨尚未启动。

PCB 板明显有问题、但未在数据表中看到启动时会触发哪些保护?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    您能否提供加电波形? nFAULT 是否被锁存或重新出现?

    1) PVDD、GVDD、AVDD、nFAULT

    2) PVDD、GVDD、nsleep、nfaul

    我会参阅 DRV8329 DS 的图8-9和9-12以供参考。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我发送了一封单独的电子邮件、其中包含来自客户的范围内的照片。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    让我看看这些。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到同样的问题。 这里是我的上电波形。  

    上方;青色= PVDD;黄色= GVDD;粉色= nFault

    上方;青色= PVDD;黄色= GVDD;粉色= AVDD  

    注释:

    1.nFAULT 从不恢复(nFault 上拉在 MCU 中启用)

    DRVOFF 为高电平

    CSAREF = 2.493V

    4. nSleep 已连接至 PVDD  

    如果您需要更多信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    做进一步的测试:我认为电荷泵有问题、导致了 nFault

    上方;青色= PVDD;黄色= DRVOFF;粉色= nFault

    上方;青色= PVDD;黄色= CPH;粉色= AVDD

    上方;青色= PVDD;黄色=  CPL;粉色= AVDD

    上方;青色= PVDD;黄色=  DRVOFF;粉色= AVDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    让我回顾一下这些内容。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    我通过查看故障响应表了解可能发生的故障。  

    根据您的第一个波形、似乎有 GVDD UV。 GVDD 电容器的大小是否足够合适并放置在靠近驱动器 GVDD 引脚的位置?

    您能否使用20V PVDD 进行测试? GVDD 由低于18V 的 CP 和高于18V 的 LDO 生成。

    另请注意、当 DRVOFF 拉高导致 nFAULT 拉低时、这是器件的预期行为。 因此、我会在测试时删除该变量。 在这段时间内、nsleep 还会做什么?

    我建议将此帖子作为新主题发布在 E2E 上、以便更好地跟踪此问题。

    此致!

    Akshay