主题中讨论的其他器件:DRV10970、 LP-AM263、 AM623、 AM263P4、BOOSTXL-3PHGANINV、 TIDM-02018、 LAUNCHXL-F28P65X
工具与软件:
您好!
我想知道 MCF8316能够以平滑的运动旋转 BLDC 电机的最小速度是多少。
我的用例为:
1.最小负荷(几百克)
2.在整个运动过程中,我必须有平稳的旋转。
3.在整个运动过程中不会发生负载变化。
我的目标是最低 RPM 0.2、目前的电机有21个极对
这是可行的吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想知道 MCF8316能够以平滑的运动旋转 BLDC 电机的最小速度是多少。
我的用例为:
1.最小负荷(几百克)
2.在整个运动过程中,我必须有平稳的旋转。
3.在整个运动过程中不会发生负载变化。
我的目标是最低 RPM 0.2、目前的电机有21个极对
这是可行的吗?
谢谢!
尊敬的 Asaf:
抱歉我忽视了您提到您使用高分辨率编码器的问题。
[报价 userid="587033" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460688/drv8316-mcf8316-min-speed/5628588 #5628588"]阅读全文、DRV10970似乎专为基于差分或单端霍尔传感器的应用而设计。 我的应用场景不包含霍尔传感器、但包含 QEP 编码器。[/QUOT]目前、我们没有使用 QEP 编码器的 FOC 算法集成产品。
是否有一种类似设备能够使用编码器和/或一种设备实现 FOC 驱动器?
DRV10xxx 和 MCx 产品系列的控制算法已集成到器件中。 DRV8xxx 系列仅具有驱动器器件、您需要自己实施驱动算法。
此外、您能否简单介绍一下 DRV10xxx 系列与 DRV8xxx 系列之间的区别?
您能否分享您的电机数据表、以便我进行查看并提供建议?
此致、
Sachin S.
你好、Sachin!
当然、这是我从电机供应商处收到的数据表。 它不是很详细,所以我希望这是足够的 
关于我实施驱动算法的解决方案(如 DRV8xxx)、我希望能够使用 TI 的 MotorControlSDK 为我生成一个驱动算法、并在我的器件上使用一些更高级别的 PID 逻辑来达到我的目标位置。
阅读 Motor Control SDK 通用工程和实验用户指南 ,我认为我没有误认为这是可能的。
具体来说、我还选择了 Sitara AM263运行此代码、因此从理论上讲、这应该尽可能简单。
但是、我们在将 LP-AM263与 DRV8613EVM 配合使用时遇到了问题、我开始担心我在这个过程中犯了一些错误。
您能否对此设置进行评论? DRV8316是否应该能够使用 Sitara AM623上 MotorControlSDK 生成的 FOC 驱动来驱动 BLDC 正弦电机?
大家好、Masoud!
感谢您的回答。
您能否告诉我 DRV8316T (硬件型号、无 SPI)是否可与 LP-AM263配合使用?
此外、我对这些产品的描述有点困惑。 抱歉、我对整个电机的运行不熟悉。
BOOSTXL-3PHGANINV 被描述为三相逆变器、而 DRV8316是一个三相 PWM 电机驱动器。
这两个用于驱动 BLDC 吗? 我感应到他们的预期用途有一个差异,我没有完全把握。
谢谢
你好、Sachin!
我希望在订购前确保、LAUNCHXL-F28P65X 可用于使用 MotorControlSDK 的 QEP 输入驱动 BLDC 电机。
我将 https://www.ti.com/product/TMS320F28P650DK 作为我的 IC。
请告诉我。
谢谢 Masoud 的回复、我然后订购几个 EVM。
你可以详细说明一下你的意思,下面的报价,我想确保我是完全跟随你.
您可能还需要考虑针对您的特定内核升级 C2000通用电机控制解决方案。