This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:MCF8316最小速度

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, LP-AM263, AM623, DRV8316, AM263P4, BOOSTXL-3PHGANINV, TIDM-02018, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460688/drv8316-mcf8316-min-speed

器件型号:DRV8316
主题中讨论的其他器件:DRV10970LP-AM263AM623AM263P4、BOOSTXL-3PHGANINVTIDM-02018LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

您好!

我想知道 MCF8316能够以平滑的运动旋转 BLDC 电机的最小速度是多少。
我的用例为:
1.最小负荷(几百克)

2.在整个运动过程中,我必须有平稳的旋转。

3.在整个运动过程中不会发生负载变化。

我的目标是最低 RPM 0.2、目前的电机有21个极对

这是可行的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    谢谢您的问题、请给我一两天时间回来。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asaf、

    对于0.2RPM、MCF8316可能并不理想、因为低速时的 BEMF 非常低。 您是否愿意评估我们的 MCTx 产品系列?

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好、感谢您的回答。

    我们决定使用正弦驱动(和电机)的原因如下:
    1.我们的目标是尽量减少扭矩波动,因为我们需要非常平稳的旋转。

    2.我们用一个高分辨率的旋转编码器进行位置反馈、所以根据我们的理解、BEMF 可能没有那么的相关性。 请在此处更正我的错误。

    借助 MCF8316和高分辨率编码器、我是否能够以我的预期速度运行电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asaf、

    一个问题。 MCF8316C 是一款无传感器驱动器。 您可以查看 DRV10970。 它是一个有传感器正弦/陷阱器件。

    谢谢。此致、

    Sachin S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin!

    感谢您的回答!
    读取 DRV10970、看起来好像它专为基于差分或单端霍尔传感器的应用而设计。 我的应用场景不包含霍尔传感器、但包含 QEP 编码器。  

    是否有类似的器件与编码器和/或实现 FOC 驱动的器件配合使用?

    此外、您能否简单介绍一下 DRV10xxx 系列和 DRV8xxx 系列之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    抱歉我忽视了您提到您使用高分辨率编码器的问题。  

    [报价 userid="587033" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460688/drv8316-mcf8316-min-speed/5628588 #5628588"]阅读全文、DRV10970似乎专为基于差分或单端霍尔传感器的应用而设计。 我的应用场景不包含霍尔传感器、但包含 QEP 编码器。[/QUOT]

    目前、我们没有使用 QEP 编码器的 FOC 算法集成产品。

    是否有一种类似设备能够使用编码器和/或一种设备实现 FOC 驱动器?

    DRV10xxx 和 MCx 产品系列的控制算法已集成到器件中。 DRV8xxx 系列仅具有驱动器器件、您需要自己实施驱动算法。

    此外、您能否简单介绍一下 DRV10xxx 系列与 DRV8xxx 系列之间的区别?

    您能否分享您的电机数据表、以便我进行查看并提供建议?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin!
    当然、这是我从电机供应商处收到的数据表。 它不是很详细,所以我希望这是足够的


    关于我实施驱动算法的解决方案(如 DRV8xxx)、我希望能够使用 TI 的 MotorControlSDK 为我生成一个驱动算法、并在我的器件上使用一些更高级别的 PID 逻辑来达到我的目标位置。
    阅读 Motor Control SDK 通用工程和实验用户指南 ,我认为我没有误认为这是可能的。
    具体来说、我还选择了 Sitara AM263运行此代码、因此从理论上讲、这应该尽可能简单。
    但是、我们在将 LP-AM263与 DRV8613EVM 配合使用时遇到了问题、我开始担心我在这个过程中犯了一些错误。
    您能否对此设置进行评论? DRV8316是否应该能够使用 Sitara AM623上 MotorControlSDK 生成的 FOC 驱动来驱动 BLDC 正弦电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    我来向团队核实这一点。 给我一天回来。

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    MotorControlSDK 专为 C2000系列而设计、您为什么选择 Sitara 器件?

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Suresh!

    我们需要一个支持多种协议和功能(SPI、I2C、ADC/DAC、高计数 GPIO 等)的通用、性能相对较高的 CPU、而 Sitara 似乎是不错的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Asaf 为我们提供的信息、

    C2000器件也具有这些功能、而 MotorControlSDK 专为 C2000而设计。 您能否介绍一下 C2000产品组合? 由于 MotorControlSDK 可用、这可能会简化您的开发工作。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的观点、并会研究 C2000产品系列、但 由于我有很多 Sitara am263P4 LaunchPad、因此我想在此基础上继续进行开发。
    如果我选择一个 ST 微芯片作为我的 CPU、我该怎么办。 很显然、我可以使用 DRV 通过 ST 微芯片来控制电机。 那么、我是否不能使用 motorcontrolSDK 库? 该过程会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    你的观点是有效的,我可能在这里被误解了。 请允许我与团队核实 MotorControlSDK 是否也支持 Sitara 处理器。

    您还可以告诉我您在进行设置时遇到的具体问题吗?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asaf、

    我将此 e2e 分配给一位 Sitara 团队成员、他将会更有知识能够回答这个问题。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    DRV8316需要 SPI 初始化、目前 LP-AM263具有引脚限制、可阻止同时访问 ADC 和 SPI。 但是、将于2月底推出的下一版本将解决此问题。

    我建议先使用 TIDM-02108软件来帮助您开发和优化代码。 目前、它支持 BOOSTXL-3PHGANINV。

    此致!

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud!
    感谢您的回答。

    您能否告诉我 DRV8316T (硬件型号、无 SPI)是否可与 LP-AM263配合使用?


    此外、我对这些产品的描述有点困惑。 抱歉、我对整个电机的运行不熟悉。

    BOOSTXL-3PHGANINV 被描述为三相逆变器、而 DRV8316是一个三相 PWM 电机驱动器。
    这两个用于驱动 BLDC 吗? 我感应到他们的预期用途有一个差异,我没有完全把握。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够将 TIDM-02018迁移到 AM-263的无 SPI 版本、而不会出现任何问题。

    谢谢、
    Masoud。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin!
    我希望在订购前确保、LAUNCHXL-F28P65X 可用于使用 MotorControlSDK 的 QEP 输入驱动 BLDC 电机。
    我将 https://www.ti.com/product/TMS320F28P650DK 作为我的 IC。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asaf、

    LAUNCHXL-F28P65X 绝对是与 eQEP 一起控制 BLDC 电机的可靠选择。 例如、请查看 C2000 MC SDK 中的"servo_drive_with_can"示例。 您可能还需要考虑针对您的特定内核改用 C2000通用电机控制解决方案。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Masoud 的回复、我然后订购几个 EVM。
    你可以详细说明一下你的意思,下面的报价,我想确保我是完全跟随你.

    您可能还需要考虑针对您的特定内核升级 C2000通用电机控制解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 、我们有"servo_drive_with_can"示例、但不限于该示例。 还有其他可迁移到此器件的示例。

    此致、

    Masoud