主题中讨论的其他器件:DRV8462
工具与软件:
大家好、支持团队所有人。
您能帮助我设置 DRV8462的自动扭矩吗?
我的客户正在测试 DRV8452DDW 的自动扭矩功能、并遇到问题。
当在以下工作条件下激活自动扭矩时、电机在启动时退出。
通过电流波形可以看出、电流随着电机加速而降低、在大约3A 时、电机停止运转、这可能是由于扭矩不足。
如果我想了解一些有关调整自动扭矩的建议、
电机电压:42V
IFS:4.2A
步进频率:160000pps
微步进:1/32
其他设置:请参阅随附的 csv 文件。
如果有任何信息缺失、请告知我。
此致、