This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:原理图/EZFET-灯光理解

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430F5528, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494700/evm430-fr6047-schematic-ezfet-light-understanding

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528ENERGYTRACE

工具与软件:

我将浏览 EVM430-FR6047的原理图、我希望能够对此电路有所了解。 它位于原理图的表4上、与 MSP430F5528 EZFET-Lite 配对。 根据我对 U101所发生的事情的理解、所有 U101仅作用于驱动电压 EZFET_VCCTARGET、对吗? 对于 U102、我真的不知道它在做什么、我能获得一些输入吗?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    对于 U102、这是用于 MSP430和 MSPM0的 EnergyTrace 电路。 它是调试器的一部分、用于监控 MCU 的电流和功耗。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助! 我对 U101的看法是否正确、如果我们不使用  EZFET_VCCTARGET 电压轨、则不需要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    正确、如果不使用  EZFET_VCCTARGET 电压。

    此致、

    Pengfei