This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:错误#10010:链接时遇到错误;"MSP430FR6047EVM_USS_USS_USSI.out&quot Water_Demo;未构建

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1500885/evm430-fr6047-error-10010-errors-encountered-during-linking-msp430fr6047evm_uss_water_demo-out-not-built

器件型号:EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047MSP-FET

工具/软件:

大家好、我是 TI 微控制器以及 Code Composer Studio (CCS) IDE 新手。
我已从 TI 网站下载 EVM430-FR6047的演示工程、但工程构建失败。
USS 库已安装、我的 CCS 版本目前为20.1.0。

控制台显示以下错误:

错误#10234-D:保留未解析的符号
警告#10202-D:未找到合适的入口点;设置为0
错误#10010:链接期间遇到错误;Water_Demo 未构建"MSP430FR6047EVM_USS_USS.out"
>>编译失败
Makefile:263:目标'SP430FR6047EVM_USS_FR60.out'的配置 Water_Demo 失败
Makefile:259:目标"全部"的配方失败
gmake[1]:***[MSP430FR6047EVM_USS_USS_USS.OUT] Water_Demo 错误1
gmake[1]:由于错误、目标"辅助输出"未重新设置。
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成****


下图显示了错误消息

我非常希望得到任何支持。 提前衷心感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    似乎缺少工程的一些链接器文件。

    也许您可以检查您的项目属性并查看它是否包含在其中:

    [注意:这是其他微控制器设置、仅供您参考]

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal Ye、
    感谢您的快速答复。 我尝试了你建议的方法来检查图书馆,一切似乎都很好。

    让我为您提供有关此错误的一些附加信息:

    构建目标:"MSP430FR6047EVM_USS_MSP430.out" Water_Demo
    调用:MSP430链接器
    "c:/TI/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/bin/cl430 -vmspx --code_model=large --data_model=large -O3 --use_hw_mpy=F5……

    警告#10366-D:自动生成库:使用库"C:/TI/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/lib/rts430x_lc_ld_eabi.lib "
    >>错误:mklib:rts430x_LC_ld_eabi.lib 构建期间出现 gmake 错误

    警告#10207-D:自动 RTS 选择:将索引库"libc.a"解析为"rts430x_LC_ld_eabi.lib"...
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第159行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第160行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第161行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第162行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第163行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第164行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第165行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第166行:警告#10068-D:无匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第167行:警告#10068-D:没有匹配部分
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第281行:警告#10374-D:中断矢量"PORT9"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第282行:警告#10374-D:中断矢量"port8"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第283行:警告#10374-D:中断矢量"PORT7"没有中断处理程序例程。

    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第307行:警告#10374-D:中断矢量"TIMER0_A0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第310行:警告#10374-D:中断矢量"EUSCI_A0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第311行:警告#10374-D:中断矢量"WDT"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第312行:警告#10374-D:中断向量"TIMER0_B1"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第313行:警告#10374-D:中断向量"TIMER0_B0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第314行:警告#10374-D:中断矢量"COMP_E"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第315行:警告#10374-D:中断矢量"unMI"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430fr6047.cmd"、第316行:警告#10374-D:中断矢量"SYSNMI"没有中断处理程序例程。

    警告#10062-D:未定义入口点符号"_c_int00"

    未定义首次引用
    符号
    ----- ------------------------
    _TI_decompress_lzss ...
    _TI_decompress_none ...
    _TI_int19……
    _TI_int20……
    _TI_int21……
    _TI_int22……

    _TI_int39
    _TI_int44
    _TI_int45
    _TI_int48
    _TI_int49
    _TI_int50
    _TI_int51
    _TI_int52
    _TI_int53
    _TI_int54
    _TI_zero_init

    错误#10234-D:保留未解析的符号
    警告#10202-D:未找到合适的入口点;设置为0
    错误#10010:链接期间遇到错误;Water_Demo 未构建"MSP430FR6047EVM_USS_USS.out"

    >>编译失败
    Makefile:263:目标'SP430FR6047EVM_USS_FR60.out'的配置 Water_Demo 失败
    gmake[1]:***[MSP430FR6047EVM_USS_USS_USS.OUT] Water_Demo 错误1
    Makefile:259:目标"全部"的配方失败
    gmake[1]:由于错误、目标"辅助输出"未重新设置。
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****



    我真诚地希望得到你们的支持。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    您在哪里下载演示? 我可以帮你试一试。

    根据警告、库文件似乎不正确。 因此、请与我们分享 projectr 属性的屏幕截图、我 Wan 将在此处检查您的链接器路径。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal Ye、
    感谢您的答复。

    我在此处下载了演示工程:
    https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER

    它位于以下选项中:  

    USS-SWLIB-WATER  - 用于水计量的超声波传感解决方案(USS)软件库

    这是我的项目属性的屏幕截图:



    当在朋友的计算机上发送和运行时、此演示项目将成功构建、但只会在我的笔记本电脑上抛出错误。

    我的笔记本电脑运行的是 Windows 10、而我朋友的笔记本电脑运行的是 Windows 11。 这可能是问题的原因吗?

    非常感谢您的帮助。
    非常感谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    好的、让我们下载并尝试一下。 明天之前更新我的测试结果。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

     CCS 出现故障。

    以下是我在 CCS 20.0中测试的内容:

    警告#10366-D:自动库构建:使用库"C:/TI/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/lib/rts430x_lc_ld_eabi.lib "

    不确定这里会发生什么情况。

    您可以重新安装 CCS 并 检查编译器选项(如果有)。

    顺便说一下、您是如何打开工程的? 我想您正在使用导入工程并 将工程复制到工作区中?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal Ye、
    很抱歉反应迟来—我最近遇到了一些个人问题。

    如您所述、我的 CCS 确实有一个问题。 具体而言、文件rts430x_lc_ld_eabi.lib不是自动生成的。 我尝试使用朋友的笔记本电脑中的类似名称的文件、并将其复制到我自己的计算机中。 它运行良好、工程成功构建。

    但是、我现在面临一个不同的问题。 我的笔记本电脑无法通过 USB 识别开发套件、甚至未检测到"MSP-FET 闪存仿真工具"。



    我尝试了多次拔下并重新连接器件、甚至卸载并重新安装了 CCS、但没有任何效果。 我真的被困在这里、不知道出了什么问题。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    Windows 管理器显示了什么?

    预计会显示以下驱动程序:

    我尝试使用 EVM、结果看起来正常:

    B.R.

    Sal