Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047、 MSP-FET
工具/软件:
大家好、我是 TI 微控制器以及 Code Composer Studio (CCS) IDE 新手。
我已从 TI 网站下载 EVM430-FR6047的演示工程、但工程构建失败。
USS 库已安装、我的 CCS 版本目前为20.1.0。
控制台显示以下错误:
下图显示了错误消息
我非常希望得到任何支持。 提前衷心感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、我是 TI 微控制器以及 Code Composer Studio (CCS) IDE 新手。
我已从 TI 网站下载 EVM430-FR6047的演示工程、但工程构建失败。
USS 库已安装、我的 CCS 版本目前为20.1.0。
控制台显示以下错误:
下图显示了错误消息
我非常希望得到任何支持。 提前衷心感谢。

您好 Sal Ye、
感谢您的快速答复。 我尝试了你建议的方法来检查图书馆,一切似乎都很好。
让我为您提供有关此错误的一些附加信息:
构建目标:"MSP430FR6047EVM_USS_MSP430.out" Water_Demo
调用:MSP430链接器
"c:/TI/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/bin/cl430 -vmspx --code_model=large --data_model=large -O3 --use_hw_mpy=F5……
警告#10366-D:自动生成库:使用库"C:/TI/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/lib/rts430x_lc_ld_eabi.lib "
>>错误:mklib:rts430x_LC_ld_eabi.lib 构建期间出现 gmake 错误
警告#10207-D:自动 RTS 选择:将索引库"libc.a"解析为"rts430x_LC_ld_eabi.lib"...
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第159行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第160行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第161行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第162行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第163行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第164行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第165行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第166行:警告#10068-D:无匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第167行:警告#10068-D:没有匹配部分
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第281行:警告#10374-D:中断矢量"PORT9"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第282行:警告#10374-D:中断矢量"port8"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第283行:警告#10374-D:中断矢量"PORT7"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第307行:警告#10374-D:中断矢量"TIMER0_A0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第310行:警告#10374-D:中断矢量"EUSCI_A0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第311行:警告#10374-D:中断矢量"WDT"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第312行:警告#10374-D:中断向量"TIMER0_B1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第313行:警告#10374-D:中断向量"TIMER0_B0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第314行:警告#10374-D:中断矢量"COMP_E"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第315行:警告#10374-D:中断矢量"unMI"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430fr6047.cmd"、第316行:警告#10374-D:中断矢量"SYSNMI"没有中断处理程序例程。
警告#10062-D:未定义入口点符号"_c_int00"
未定义首次引用
符号
----- ------------------------
_TI_decompress_lzss ...
_TI_decompress_none ...
_TI_int19……
_TI_int20……
_TI_int21……
_TI_int22……
_TI_int39
_TI_int44
_TI_int45
_TI_int48
_TI_int49
_TI_int50
_TI_int51
_TI_int52
_TI_int53
_TI_int54
_TI_zero_init
错误#10234-D:保留未解析的符号
警告#10202-D:未找到合适的入口点;设置为0
错误#10010:链接期间遇到错误;Water_Demo 未构建"MSP430FR6047EVM_USS_USS.out"
>>编译失败
Makefile:263:目标'SP430FR6047EVM_USS_FR60.out'的配置 Water_Demo 失败
gmake[1]:***[MSP430FR6047EVM_USS_USS_USS.OUT] Water_Demo 错误1
Makefile:259:目标"全部"的配方失败
gmake[1]:由于错误、目标"辅助输出"未重新设置。
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成**** 



我真诚地希望得到你们的支持。
非常感谢。
您好 Sal Ye、
感谢您的答复。
我在此处下载了演示工程:
https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER
它位于以下选项中:





当在朋友的计算机上发送和运行时、此演示项目将成功构建、但只会在我的笔记本电脑上抛出错误。
我的笔记本电脑运行的是 Windows 10、而我朋友的笔记本电脑运行的是 Windows 11。 这可能是问题的原因吗?
非常感谢您的帮助。
非常感谢!
尊敬的非政府组织:
CCS 出现故障。
以下是我在 CCS 20.0中测试的内容:

警告#10366-D:自动库构建:使用库"C:/TI/ccs2010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/lib/rts430x_lc_ld_eabi.lib "
不确定这里会发生什么情况。
您可以重新安装 CCS 并 检查编译器选项(如果有)。
顺便说一下、您是如何打开工程的? 我想您正在使用导入工程并 将工程复制到工作区中?
B.R.
Sal
您好 Sal Ye、
很抱歉反应迟来—我最近遇到了一些个人问题。
如您所述、我的 CCS 确实有一个问题。 具体而言、文件rts430x_lc_ld_eabi.lib不是自动生成的。 我尝试使用朋友的笔记本电脑中的类似名称的文件、并将其复制到我自己的计算机中。 它运行良好、工程成功构建。
但是、我现在面临一个不同的问题。 我的笔记本电脑无法通过 USB 识别开发套件、甚至未检测到"MSP-FET 闪存仿真工具"。 
我尝试了多次拔下并重新连接器件、甚至卸载并重新安装了 CCS、但没有任何效果。 我真的被困在这里、不知道出了什么问题。
非常感谢!