This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272-Q1:使用 LP-XDS110ET 和 UniFlash 对 MSP430F2272TRHARQ1 进行编程所需的指南

Guru**** 2438990 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-XDS110ET, MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1529572/msp430f2272-q1-guidance-needed-for-programming-msp430f2272trharq1-using-lp-xds110et-and-uniflash

器件型号:MSP430F2272-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、UNIFLASH、 MSP430F2272

工具/软件:

您好、

我正在使用 MSP430F2272TRHARQ1 我需要帮助了解如何使用对其进行编程 LP-XDS110ET 使用。 具体而言、我正在寻求以下方面的指导:

  1. 正确连接 之间的差异 LP-XDS110ET MSP430F2272TRHARQ1。

  2. 至的步骤 使用 TI UniFlash 上传程序

非常感谢分步说明、包括必要的引脚连接和所需的任何配置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:
    您使用什么插座板对此器件进行编程?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

    您好、
    感谢您的答复。

    我附上了的图像 LP-XDS110ET 、我将使用它作为定制设计的印刷电路板的闪光器、该印刷电路板采用 MSP430F2272TRHARQ1 。 我还包括了的图像 MSP430F2272TRHARQ1 符号供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:
    我的意思是、如果您使用特定的测试板对器件进行编程。 如果您是、那么您应该将 JTAG 直接连接到测试板并对器件进行编程。 对于 UNIFLASH、我建议查看我们的 用户指南

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    不过、我相信可能会有误解。 我的原始问题是是否可以刷写 MSP430F2272TRHARQ1 使用了 XDS110 、如果是、如何正确连接它。 如果不可能、我希望直接回答“否“。

    我自己已经尝试过、但在使用时 UNIFLASH 、它只能识别 USB-FET 。 选择 USB 端口时收到以下错误:“初始化仿真器时出错:未找到 USB FET。“

    您提到了 XDS110 可以刷新 MSP430F2272 它还可以与特定的测试板配合使用。 如果是这种情况、为什么我无法刷写定制设计的电路板?

    此外、当我检查支持的器件列表时 XDS110 、我没有找到任何关于的内容 MSP430F2272 。 执行该操作 MSP430F2272 指定 UNIFLASH 、没有可用于选择的选项 XDS110 刷写模式。

    请了解、作为新用户、我们必须接收准确且清晰的信息。 我们将随时为您提供正确的指导、而不仅仅是进行非正式讨论。 我还附上了一个屏幕截图、供您参考、以帮助您澄清问题。

    期待您的答复。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:  
    对这一误解表示歉意。 我是指 JTAG。 我们提供的所有测试板和 EVM 都将具有器件正确编程所需的 JTAG 连接。 XDS110 仅适用于 MSPM0 器件。 您可以使用此 EVM 作为参考(不是适合您的器件的封装,但应该为您的电路板提供总体指南。)

    此致、

    Diego Abad