Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、UNIFLASH、 MSP430F2272
工具/软件:
您好、
我正在使用 MSP430F2272TRHARQ1 我需要帮助了解如何使用对其进行编程 LP-XDS110ET 使用。 具体而言、我正在寻求以下方面的指导:
-
。 正确连接 之间的差异 LP-XDS110ET 和 MSP430F2272TRHARQ1。
-
至的步骤 使用 TI UniFlash 上传程序 。
非常感谢分步说明、包括必要的引脚连接和所需的任何配置。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我正在使用 MSP430F2272TRHARQ1 我需要帮助了解如何使用对其进行编程 LP-XDS110ET 使用。 具体而言、我正在寻求以下方面的指导:
。 正确连接 之间的差异 LP-XDS110ET 和 MSP430F2272TRHARQ1。
至的步骤 使用 TI UniFlash 上传程序 。
非常感谢分步说明、包括必要的引脚连接和所需的任何配置。
谢谢!
尊敬的 Diego:
感谢您的答复。
不过、我相信可能会有误解。 我的原始问题是是否可以刷写 MSP430F2272TRHARQ1 使用了 XDS110 、如果是、如何正确连接它。 如果不可能、我希望直接回答“否“。
我自己已经尝试过、但在使用时 UNIFLASH 、它只能识别 USB-FET 。 选择 USB 端口时收到以下错误:“初始化仿真器时出错:未找到 USB FET。“
您提到了 XDS110 可以刷新 MSP430F2272 它还可以与特定的测试板配合使用。 如果是这种情况、为什么我无法刷写定制设计的电路板?
此外、当我检查支持的器件列表时 XDS110 、我没有找到任何关于的内容 MSP430F2272 。 执行该操作 MSP430F2272 指定 UNIFLASH 、没有可用于选择的选项 XDS110 刷写模式。
请了解、作为新用户、我们必须接收准确且清晰的信息。 我们将随时为您提供正确的指导、而不仅仅是进行非正式讨论。 我还附上了一个屏幕截图、供您参考、以帮助您澄清问题。
期待您的答复。