This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:MSP430FR2532IRGER ESD 问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1547180/msp430fr2532-msp430fr2532irger-esd-issues

器件型号:MSP430FR2532


工具/软件:

ESD 测试:SCL 和 SDA 导致 VCC 电压波动超过 MCU 的工作电压范围 (<4.1V)。 请参阅下图。

我应该如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    如何执行 ESD 测试?  您是否将 I2C 信号置于 ESD 之下并测量 MSP430 上产生的 VDD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何解决此问题?

    遇到任何 ESD 问题。 在 MSP430 和 ESD 源之间提供适当的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您可以考虑一些因素、例如 PCB 布局和保护器件的使用。 TVS 器件是一种典型的解决方案。  请参阅应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 SLAA530B