请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2532工具/软件:
ESD 测试:SCL 和 SDA 导致 VCC 电压波动超过 MCU 的工作电压范围 (<4.1V)。 请参阅下图。

我应该如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
ESD 测试:SCL 和 SDA 导致 VCC 电压波动超过 MCU 的工作电压范围 (<4.1V)。 请参阅下图。

我应该如何解决此问题?
您好、David:
您可以考虑一些因素、例如 PCB 布局和保护器件的使用。 TVS 器件是一种典型的解决方案。 请参阅应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 SLAA530B