主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047、 MSP430FR6043、 EVM430-FR6047
工具/软件:
TI 团队大家好、
感谢您的持续支持。
我目前正在处理的 EVM430-FR6043 评估套件和使用 超声波感应设计中心 GUI 分析和调优超声波流量计信号。 虽然我能够成功安装 GUI(在解决下载问题后)、但我现在面临一个新问题:
- GUI 会检测到 HID 桥、然后显示 “HID 桥已连接“ 、但随后仍停留在 “正在等待设备“ 。
- 该电路板通过 USB 供电并正确显示在设备管理器中。
- 所有跳线均采用默认配置。
- 我已经尝试重新启动 GUI、重新连接电路板并使用不同的 USB 端口、但问题仍然存在。
- 为了进行比较、采用了 MSP430FR6047 在同一设置下、电路板可连接到 GUI、而不会出现任何问题。
您能否帮助我解决此问题、或建议采取任何其他步骤来正确连接 EVM430-FR6043?
此致、
瓦拉德

现金奖励、