This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430FR6043:GUI 卡在“HID Bridge Connected–Waiting for Device“

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6047, MSP430FR6043, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1538528/evm430-fr6043-msp430fr6043-gui-stuck-at-hid-bridge-connected-waiting-for-device

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047MSP430FR6043EVM430-FR6047

工具/软件:

TI 团队大家好、

感谢您的持续支持。

我目前正在处理的  EVM430-FR6043  评估套件和使用  超声波感应设计中心 GUI  分析和调优超声波流量计信号。 虽然我能够成功安装 GUI(在解决下载问题后)、但我现在面临一个新问题:

  • GUI 会检测到 HID 桥、然后显示  “HID 桥已连接“ 、但随后仍停留在  “正在等待设备“
  • 该电路板通过 USB 供电并正确显示在设备管理器中。
  • 所有跳线均采用默认配置。
  • 我已经尝试重新启动 GUI、重新连接电路板并使用不同的 USB 端口、但问题仍然存在。
  • 为了进行比较、采用了  MSP430FR6047  在同一设置下、电路板可连接到 GUI、而不会出现任何问题。

您能否帮助我解决此问题、或建议采取任何其他步骤来正确连接 EVM430-FR6043?

此致、
瓦拉德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    TI 客户支持 (Renan Adriano) 之前建议我参考此 E2E 主题:
    Link e2e.ti.com/.../942277

    我遵循了该主题中的故障排除步骤、但遗憾的是、他们未能解决我的问题。

    您能帮助我确定是什么原因导致 EVM430-FR6043 无法完全连接到 GUI 吗?

    此致、
    瓦拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尝试  使用 MSP430FR6043EVM_USS_MSP430FR6043 对 EVM430-FR6043 进行重新编程 Gas_Demo 。 然后尝试连接到 GUI。

    请在此链接中下载演示代码。  dr-download.ti.com/.../UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01_windows_installer.exe

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

     

    感谢您的回复和分享演示代码。

     

    我已  按照建议成功将 MSP430FR6043EVM_USS_EVM_ Gas_Demo 刷入 EVM430-FR6043。 但是、问题保持不变、GUI 仍显示“HID Bridge Connected–Waiting for Device“、因此无法继续操作。

     

    鉴于检测到 HID 桥、但器件本身不检测到、我怀疑问题可能与电路板上的物理连接或跳线设置有关。 我没有修改任何跳线的默认配置、但为了排除任何硬件级隔离、我打算附加正在使用的电路板的图像 、但 TI 门户显示“不允许文件嵌入“、我上周也发送了一封电子邮件并附上了跳线、不过这与我的购买方式或 TI 的打包方式没有什么新的或不同。

     

    您能否仔细查看跳线设置、告诉我是否有任何特定的引脚或跳线导致 MSP430FR6043 无法被 GUI 识别? 如果有任何建议的跳线配置或连续性检查需要我执行、我将感谢您的指导。

     

    期待您的建议。

     

    此致、
    瓦拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使跳线保持如下图所示。 此连接问题可能与跳线无关、我们也在其他客户上看到了该问题。 有时、用户可以使用其他计算机与电路板连接。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次祝您好运、现金、

    感谢您的答复。

    关于跳线、我已完全按照您提供的图所示保留它们、并且在任何时候都没有更改它们的位置。

    至于在另一台计算机上尝试:我在另一台 PC 上尝试相同的过程(将电路板与 GUI 连接)、但在这台计算机上、它甚至无法达到“HID Bridge Connected“状态。 我的电流设置实际上在连接到电路板方面更进一步。

    为了澄清一下、您建议我也尝试刷写您从其他 PC 共享的气体演示固件、还是简单地检查基本连接?

    鉴于到目前为止的这些结果、您是否认为在更多计算机上进一步尝试可能会解决该问题、或者是否还有其他我应该重点关注的问题?

    感谢您的建议。

    此致、
    瓦拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varad:

    无需在另一台 PC 上刷写固件。 只需检查连接是否足够。  

    这很奇怪。 FR6047 板可连接到它、但 FR6043 板不在同一台 PC 上。 这意味着硬件设置应该可以正常工作。 我没有进一步的想法。 通常、这种等待连接问题是由不正确的参数设置引起的。 但使用默认的演示工程应该可以避免此问题。 我会说尝试 购买新的 FR6043 EVM 板并进行测试。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现金奖励、

    今天、我在使用 USS 应用程序时遇到了新问题、并想与大家分享详细信息。 我附上了一张显示错误消息的图像。 如果您的末端看不到图像、下面是发生的情况:

    启动应用后、它最初默认显示“Gas"模式“模式 (Board:EVM430-FR6043;Device:Gas)。 出于好奇心、我查看了 Meter > Board 下的选项以查看其他设置(例如 EVM430-FR6047、PCB 等)。 进行这些更改后、我开始看到一个新错误:

    “检测到多个具有相同 HID/PID 的 VID 器件。 只能连接一个设备。“

    现在、我尝试的所有电路板/器件组合都会出现此错误、这很奇怪、是我以前见过的。 我没有更改任何主要配置、只是在可用选项之间切换。 在故障排除方面、我感觉已经后退了一步。

    正如您之前建议的那样、我仍在另一台 PC 上进行测试、但如果您对这一新错误有任何建议、我将不胜感激。 如果此新问题的故障排除步骤以及在另一台计算机上测试无法解决问题、我将考虑更换主板。

    您可以分享的有关“多个 HID 器件“错误的任何见解或后续步骤建议都将非常有用。 我觉得我们可能接近解决这个问题!

    感谢您的持续支持。

    BR、Varad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varad:

    您可以参考此帖子。  (+) EVM430-FR6047:EVM430-FR6047 PC 连接问题 — MSP 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您的回复和分享链接。 我跟踪到“多个 HID 器件…“ 使用坞站在不同工作场所连接笔记本电脑时出错、 似乎是因为设置。 现在我又回到了我的办公桌、这个特定的错误不再出现。 与以前一样、MSP430FR6047 仍然平稳连接、但 FR6043 仍滞留在“HID Bridge Connected–Waiting for Device“阶段。

    很遗憾、您提供的链接未能解决此特定问题、但我感谢您的持续支持。 我还联系了我的供应商、以便按照您的建议安排可能的更换。 同时、如果您有我可以尝试的任何其他想法或故障排除步骤、请告诉我。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    瓦拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的反馈。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    我想向您介绍我的故障排除进度。 我使用逻辑分析仪来监控 HID 桥与电路板上的 MSP430FR6043 之间的通信。 虽然 USB 和 HID 桥接器之间存在数据传输、但 HID 桥接器与微控制器本身之间根本没有通信。 这强烈建议电路板出现硬件问题。 为了便于参考、这正是我从供应商那里收到电路板的方式。

    此外、我的 EVM430-FR6047 最近开始表现出相同的症状“HID Bridge Connected–Waiting for Device“、我通过相同的分析确认没有数据到达微控制器。 这引起了对电路板稳健性或可靠性的担忧。

    此时、我确定需要更换、我与供应商联系以安排更换。 我想分享此反馈、因为我认为所有故障排除选项都已用尽。

    感谢您的持续指导。 如果在我继续更换之前有任何最后的建议、请告知我!

    此致、
    瓦拉德


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。 问题是否来自 HID 桥。 您可以尝试报告 HID 桥接 MCU。 请按照本文中的步骤进行操作。  

    (+) EVM430-FR6043:EVM430-FR6043 已连接 PC、USS show HID Bridge Connected --等待器件 — MSP 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛

    并从这个图形中下载映像。

    (+) EVM430-FR6047:HID 桥接通信固件 (MSP430F5528)- MSP 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您提供其他故障排除建议。 我遵循了您提供的两个链接中的步骤、并尝试使用 HID 桥 Python_Firmware_Upgrader 重新编程。 但是、尽管在每个板上尝试推荐的检测步骤超过 10 次、GUI 仍不会检测我的 EVM430-FR6043 或 EVM430-FR6047 板。

    鉴于我的逻辑分析仪确认 HID 桥接器与两块板上的主微控制器之间没有通信、并且现在固件升级工具也无法检测到器件、这进一步支持我认为存在硬件问题的评估。

    您是否同意这种情况会导致硬件损坏、或者您是否建议我继续尝试固件升级过程?

    此致、
    瓦拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varad:

    对我来说、这似乎是一个硬件问题、因为重新编程 MCU 无能为力。  

    此致、

    现金好