This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用晶体或陶瓷再振器作为 USS 模块的理由

Guru**** 2811685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1543263/msp430fr6047-reason-to-go-with-crystal-or-ceramic-reasonator-for-uss-module

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、
我需要知道在 USS 模块的晶体/陶瓷谐振器之间应选择什么、以及每个谐振器如何影响我的性能?
如果我考虑其中任何一个、每一个都涉及哪些风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体具有高精度。

    但是 谐振器具有较低的功耗、这对于 USS 电池应用更为重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计响应间隔将是多少或对我的 USS 模块的影响、而不是一般响应  
    我的 ToF 差会受到影响、还是 UPS 或 DNS 振幅等发生相移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于 USS、如果您使用电池、这与 USS 应用有关。

    在 TI 设计中、它使用 谐振器是因为功耗原因。

    我的 ToF 差是否会受到影响、或者 UPS 中的相移或 DNS 振幅等

    USS 模块使用自己的时钟电路、而不是直接向 USS 模块馈送 谐振器的模拟信号。

    对 USS 性能没有太大影响、关键点是功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    陶瓷谐振器的高老化率对 USS 精度产生的任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您获得了谐振器的器件型号、可从其数据表中获取参考、参阅规格并计算老化规格是否符合要求。

    比如它是 10 年的产品,而在 10 年,它的精度是否满足你的要求。

    在 USS 端、不对时钟源精度有要求、但长期的精度偏移会影响测量结果。

    因此、请根据您的要求和数据表选择精度更高的时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    它在某一点上令人困惑、提到它并不重要  
    长期参考最后一行精度偏差中的点将会影响测量结果、这让我对此做出了澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述、长期精度偏移会影响测量结果、那么允许的误差有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此外、如果 8MHz 频率具有容差或变化、还要考虑 80MHz 会受到多大的影响?
    或 80MHz 不会随着时间的推移而受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、您使用的是偏移百分比较高的晶体、这没问题、USS 校准将消除这个 A%的偏移误差、因此我们得到的理想情况是没有误差的 USS 系统。

    但 5 年后、晶体的失调电压误差从 A 变为 B %、现在 USS 系统时钟基准误差为 (A-B)%。

    就是这样。

    允许的错误量是多少?

    没有这方面的标准。

    通常、 优质的晶体振荡器就可以。 (请参阅数据表的规格。)

    这也取决于生产生命周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、8MHz 频率的更改将影响 80MHz 频率、否则不会受到更改的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他 问题
    我的 PLL 输出是否与振荡器时钟成正比?
    如果是、则零流量下由于时钟偏移变化而对 Δ ToF 有何影响。
    现在、PLL 时钟中允许多少抖动来保持 ToF 差、STD 小于 50ps、因为数据表中未提及规格。
    4.如果你能解释一下抖动如何影响我的横交关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、8MHz 频率的更改会影响 80MHz 频率、或者不会受到更改的影响。

    所有 HFPLL 的输出都取决于其输入 8MHz。

    8MHz 的任何更改都会影响 80MHz。

    1.My PLL 输出是否与振荡器时钟成正比?

    PLL 输出遵循外部 8MHz。

    2.如果是、则由于时钟偏移变化、对零流量下 ToF 差有何影响。

    长期的时钟偏移会影响计算精度。

    3.现在 PLL 时钟中允许多少抖动来保持 ToF 差、数据表中未提及 STD <50ps(规范)。
    4.如果您能解释抖动如何影响我的跨公司关系。

    而不是抖动、其时钟源的长期偏移误差会影响 ToF 的精度。

    容差取决于您的设计 容差、任何失调电压误差都会影响最终结果、

    但通常、 产品设计的精度要求和时钟偏移误差之间存在很大的裕度。

    没有公式可以测量此值、它取决于您选择的外部时钟晶体。

    时钟偏移结果的分析目前仍在定性层面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我还有几个问题  
    1.为什么抖动不重要或不考虑?


    2.上图是我的合理者的规格,考虑到 10 年的产品寿命,它会影响 ToF 的准确性  


    3.我的 1 类产品在低流速和高流速下的准确度也会受到影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 6043 EVM 使用的晶振: 'Abracon Corporation 的'ABM3-8.000MHZ-D2Y-T 作为参考。

    1.为什么抖动不重要或不被考虑?

    随机抖动是相位噪声、不会对此类应用 (8MHz ~ 80MHz) 中的精度产生太大影响、频率非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我分享的规格是 Reasonator、我将在我的设计中使用它、而不是 abracon  
    我的问题是、考虑到 10 年的产品寿命、这会对 ToF 精度产生任何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老化误差最大为 0.1%、但通常、民用仪表的精度为~2%。

    0.1%对 2%没有太大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我的仪表是 1 级 1%的精度,所以它不会对您造成任何影响超过 10 年?

    2.考虑您的答案抖动不会导致或不会影响准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我的仪表是 1 类 1%的精度、因此它不会对您造成任何影响超过 10 年?

    您的 助燃器 最大为 0.1%、此选择取决于您的侧。

    2.考虑您的答案抖动不会导致或不会影响准确性。

    不会在此类低频应用中产生很大影响。