Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043, MSP430FR5043
器件型号: MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043、 EVM430-FR6043、
我将基于 fr5043 使用外部放大器构建一个 USS 传感器。 我遵循了原理图
在 tidrys5.pdf 中给出、但没有电压提升器(只需切换通道加 OPV)、I
使用启用对外部逻辑的支持
USS_PULSE_MODE=0
_AFE_EXT_3V3__
_MSP430FR6043__
_EVM430_ID__=0x43
_EVM430_VER__=0x20
MPU_ENABLE
我在 USS_Lib_HAL.h 中设置 IOS、特别是对于 RXsel1 和 RXsel2
。
我可以看到换能器上的 USS 信号与具有和的 EVM 板类似
也会有类似的选择。 但是、RXsel 信号存在差异。 In
EVM 符合预期、每秒一个脉冲、总时间为 5us、在我编译的版本中只有几个
脉冲、请参见上图。 任何想法,什么可能是错误的?