This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USS 前端放大器信号

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1586827/msp430fr5043-uss-frontend-amplifier-signals

器件型号: MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043EVM430-FR6043

我将基于 fr5043 使用外部放大器构建一个 USS 传感器。 我遵循了原理图  
在 tidrys5.pdf 中给出、但没有电压提升器(只需切换通道加 OPV)、I  
使用启用对外部逻辑的支持  

USS_PULSE_MODE=0
_AFE_EXT_3V3__
_MSP430FR6043__
_EVM430_ID__=0x43
_EVM430_VER__=0x20
MPU_ENABLE

我在 USS_Lib_HAL.h 中设置 IOS、特别是对于 RXsel1 和 RXsel2RXSel.png

我可以看到换能器上的 USS 信号与具有和的 EVM 板类似  
也会有类似的选择。 但是、RXsel 信号存在差异。 In  
EVM 符合预期、每秒一个脉冲、总时间为 5us、在我编译的版本中只有几个  
脉冲、请参见上图。 任何想法,什么可能是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否检查了 ADC 波形以查看是否正常?

    脉冲波形看起来很奇怪、与 OUT 配置不匹配。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在 EVM 参考板上获得的内容、也是我在电路板上获得的内容。 在 EVM 上、我得到了一个按预期用于 RX Sel 的脉冲、但我的 5043 板没有。  
    基督教的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有取得任何进展,所以我的下一个方法是使用气体演示(与外部硬件)在我的 5043 板.  在 EVM430-FR6043 电路板上进行代码编译并运行正常。 我在“构建设置“中更改目标芯片 tp FR5043、并根据前一篇文章的建议将 lnk_msp430fr6043cmd 重命名为 6043。 我的预定义 makros 现在是:
    __watchdog_enable__
    _EVM430_ID__=0x43
    USS_GAS_CONFIGURATION
    __初步_释放__
    __SVSH_ENABLE__
    _EVM430_VER__=0x20
    __extra_version__=0x00,0x00
    _AFE_EXT_3V3__
    _MSP430FR5043__

    但是、似乎存在一个问题:

    构建目标:“MSP430FR6043EVM_USS_MSP430.out"<xmt-block0>“ Gas_Demo
    调用:MSP430 链接器  

    ...


    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 158 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 159 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 160 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 161 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 162 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 163 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 164 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 165 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 166 行:警告#10068-D:无匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 167 行:警告#10068-D:没有匹配部分
    “../lnk_msp430fr5043.cmd",“,第、第 168 行:警告#10068-D:无匹配部分
    已完成构建目标:“MSP430FR6043EVM_USS_USS.out"<xmt-block0>“ Gas_Demo

    我的最佳选择是什么?

    人权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这方面有任何进展?

    我们建议您首先使用我们的 EVM430-FR6043 EVM 进行评估、然后移动到您的电路板。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些友好的 MSP430 专业人员帮我解决了问题。 谢谢