Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969
器件型号: MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969
尊敬的团队:
是否有任何文档可用于修改固件或实施的自定义软件
MSP-EXP430FR5969 微控制器。
此致、
Nikhil K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969
器件型号: MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969
尊敬的团队:
是否有任何文档可用于修改固件或实施的自定义软件
MSP-EXP430FR5969 微控制器。
此致、
Nikhil K
下载 CCS 和 MSP 支持。 刷写 MCU 中的固件。
https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO
TI 提供了大量视频和文档来帮助您快速入门。
你好、Nikhil、
我建议您查看 MSP Academy 。它提供了操作 MSP430 外设的分步示例、这可能是一个很好的参考。
遇到问题时、也可以在 E2E 或 TI.com 中搜索问题。
B.R.
Sal
尊敬的 Sal:
我已经购买了 MSP430FR5969 Lanchpad 开发套件、
下面是我的 quries,
1.我想知道哪个是连接到 EVK 的 OTG 连接器的默认 UART 引脚。
2.将 OTG 电缆从 EVK 连接到 PC 时、我能够在 PC 上看到 ttyACM0 和 ttyACM1 端口注册、但没有显示调试打印、BSL 引导打印是否会出现在此调试端口上?
3.我想将 P2.5(引脚 20)和 P2.6(引脚 21)配置为我的默认 UART 并从主机 PC 发送和接收数据、 需要进行哪些硬件和软件更改才能实现这一点
请宽容。
此致、
Nikhil K
你好、Nikhil、
请提交一个新主题、以便我们能够专注于该主题中的一个主题。
以下是我的反馈:
1. 我想知道哪个是连接到 EVK 的 OTG 连接器的默认 UART 引脚。
您可以在 EVM UG: https://www.ti.com/lit/ug/slau535b/slau535b.pdf 中找到该工具

PB2.0/PB2.1
2. 当我将 OTG 电缆从 EVK 连接到 PC 时、我能够在 PC 上看到注册的 ttyACM0 和 ttyACM1 端口、但没有显示调试输出、BSL 引导打印是否会出现在此调试端口上?
我认为 MSP430FR5969 的 BSL 使用 UART:

BSL 接口是一种通信接口、用户可以按照协议来写入或读取器件。 没有用于 BSL 的调试端口。
3. 我要将 P2.5(引脚 20)和 P2.6(引脚 21)配置为默认 UART、并从主机 PC 发送和接收数据、 需要进行哪些硬件和软件更改才能实现此目的[/报价]BSL 引脚不支持覆盖。
B.R.
Sal