This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:实现文档

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1608929/msp-exp430fr5969-implementation-documentations

器件型号: MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

尊敬的团队:

是否有任何文档可用于修改固件或实施的自定义软件  

MSP-EXP430FR5969 微控制器。

此致、
Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 CCS 和 MSP 支持。 刷写 MCU 中的固件。  

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    TI 提供了大量视频和文档来帮助您快速入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我建议您查看 MSP Academy 。它提供了操作 MSP430 外设的分步示例、这可能是一个很好的参考。

    和 MSP430 MCU 开发指南手册

    遇到问题时、也可以在 E2E 或 TI.com 中搜索问题。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我已经购买了 MSP430FR5969 Lanchpad 开发套件、
    下面是我的 quries,
    1.我想知道哪个是连接到 EVK 的 OTG 连接器的默认 UART 引脚。
    2.将 OTG 电缆从 EVK 连接到 PC 时、我能够在 PC 上看到 ttyACM0 和 ttyACM1 端口注册、但没有显示调试打印、BSL 引导打印是否会出现在此调试端口上?
    3.我想将 P2.5(引脚 20)和 P2.6(引脚 21)配置为我的默认 UART 并从主机 PC 发送和接收数据、 需要进行哪些硬件和软件更改才能实现这一点

    请宽容。

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    是否对此进行了任何更新?

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    请提交一个新主题、以便我们能够专注于该主题中的一个主题。

    以下是我的反馈:

    1. 我想知道哪个是连接到 EVK 的 OTG 连接器的默认 UART 引脚。

    您可以在 EVM UG: https://www.ti.com/lit/ug/slau535b/slau535b.pdf 中找到该工具 

    PB2.0/PB2.1

    2. 当我将 OTG 电缆从 EVK 连接到 PC 时、我能够在 PC 上看到注册的 ttyACM0 和 ttyACM1 端口、但没有显示调试输出、BSL 引导打印是否会出现在此调试端口上?

    我认为 MSP430FR5969 的 BSL 使用 UART:

    BSL 接口是一种通信接口、用户可以按照协议来写入或读取器件。 没有用于 BSL 的调试端口。

    3. 我要将 P2.5(引脚 20)和 P2.6(引脚 21)配置为默认 UART、并从主机 PC 发送和接收数据、 需要进行哪些硬件和软件更改才能实现此目的[/报价]

    BSL 引脚不支持覆盖。

    B.R.

    Sal