Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, MSPM0G5187, MSPM0L1303, MSPM0-SDK, MSPM33C321A
器件型号: MSPM33C321A
主题中讨论的其他器件: MSPM0-DIAGNOSTIC_LIB、MSPM0G5187、MSPM0L1303、MSPM0C1103
您好:
我目前正在为需要 IEC60730 B 类合规性的应用进行器件选择、MSPM0/MSPM33C32 类 MCU 充分满足技术和成本要求。 我知道 MSPM0-DIAGNOSTICS-LIB (https://www.ti.com/tool/MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB )、我目前的假设是、我应将选择范围缩小到“支持的产品和硬件“部分中列出的器件。 但是、我有一些关于 IEC60730 B 类的问题、特别是关于 M0C、M0L、MSPM0G5187 和 MSPM33C32 的问题。
- MSPM0C:为什么 MSPM0 诊断-LIB 中不支持任何 M0C? 原因是否由于内存限制? 如果是、那么我的问题 3 在这里也很松散地适用。
- MSPM0C:是否有任何 MSPM0C 器件可用于需要 B 类合规性的应用?
- MSPM0L:MSPM0-SDK 诊断-LIB 列出了 MSPM0L1303 等支持的器件、尽管闪存和 RAM 数量很小。 符合 IEC60730 B 类合规性的器件是否有建议的存储器容量?
- MSPM0G5187:MSPM0G5187 未被列为受支持的原因是否存在、或者在旨在实现 IEC60730 B 类合规性的应用中考虑该器件是否安全?
- MSPM33C32:是否有任何有关 MSPM33C32 IEC60730 B 类合规性的信息(例如,是否符合器件标准,诊断库是否有任何重新简便日期等)?
我期待您的答复。
谢谢!
Michael