This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对 M0 和 M33C32 IEC60730 B 类合规性有疑问

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, MSPM0G5187, MSPM0L1303, MSPM0-SDK, MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1620351/questions-on-m0-and-m33c32-iec60730-class-b-compliance

器件型号: MSPM33C321A
主题中讨论的其他器件: MSPM0-DIAGNOSTIC_LIB、MSPM0G5187、MSPM0L1303、MSPM0C1103

您好:

我目前正在为需要 IEC60730 B 类合规性的应用进行器件选择、MSPM0/MSPM33C32 类 MCU 充分满足技术和成本要求。 我知道 MSPM0-DIAGNOSTICS-LIB (https://www.ti.com/tool/MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB )、我目前的假设是、我应将选择范围缩小到“支持的产品和硬件“部分中列出的器件。 但是、我有一些关于 IEC60730 B 类的问题、特别是关于 M0C、M0L、MSPM0G5187 和 MSPM33C32  的问题。

 

  1. MSPM0C:为什么 MSPM0 诊断-LIB 中不支持任何 M0C? 原因是否由于内存限制? 如果是、那么我的问题 3 在这里也很松散地适用。
  2. MSPM0C:是否有任何 MSPM0C 器件可用于需要 B 类合规性的应用?
  3. MSPM0L:MSPM0-SDK 诊断-LIB 列出了 MSPM0L1303 等支持的器件、尽管闪存和 RAM 数量很小。 符合 IEC60730 B 类合规性的器件是否有建议的存储器容量?
  4. MSPM0G5187:MSPM0G5187 未被列为受支持的原因是否存在、或者在旨在实现 IEC60730 B 类合规性的应用中考虑该器件是否安全?
  5. MSPM33C32:是否有任何有关 MSPM33C32 IEC60730 B 类合规性的信息(例如,是否符合器件标准,诊断库是否有任何重新简便日期等)?

 

我期待您的答复。

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我很抱歉,但这是相对重要的,所以我非常希望在接下来的 24 小时内得到答案或至少部分更新。

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    有人能否提供更新?

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户选择器件时需要此信息、因为他们目前正在考虑切换到竞争对手的器件。 任何延迟都可能增加失去这一机会的风险。 请提供更新信息。

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    >> MSPM33C32:是否有任何有关  MSPM33C32 IEC60730 B 类合规性的信息(例如,是否符合器件要求,诊断库是否有任何重新生效日期等)?

    MSPM33C321A IEC 60730 诊断库计划为 2026 年第 4 季度。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei  

    您能否介绍一下 MSPM0  IEC60730 B 类问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    MSPM0 诊断库的内存使用情况如下所示(如果您下载了该库,可以在路径/mspm0_diag_lib_1_00_00_15/docs/user_guide/output/user_guide/integration_notes.html 中找到该库)。 总之、SRAM、闪存、CPU 和时钟测试的总闪存使用量约为 4KB。  

    至于您的问题、诊断库最初是为 MSPM0L130x 和 MSPM0G350x 系列开发和认证的。 但是、由于 SRAM、闪存、CPU 和时钟的诊断算法是通用的、与外设无关、因此该库实际上可直接应用于其他 MSPM0 系列(例如具有足够闪存的 C 系列和 G 系列)、但仅需通过第三方认证。 例如、就需要考虑 MSPM0C1103、MSPM0L1303、因为最大存储器大小仅为 8KB、如果用于诊断库、是否能够满足您的应用需求?  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong 和 Pongfei:

    非常感谢您的答复。

    只是为了检查我的理解情况:

    •诊断库的“支持的产品和硬件“部分是否指的是 TI 验证了该库并为其提供官方支持的 MSPM0 器件?

    •关于“库实际上可以直接应用于其他 MSPM0 系列“的说法是否意味着、从技术角度来看、该库可用于其他 MSPM0 器件、但这些组合尚未经过 TI 验证或正式支持、因此没有提出正式的合规性声明?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    诊断库已根据 MSPM0L130x 和 MSPM0G350x 系列进行实现、验证并通过认证。 从技术方面来看、所有诊断机制都是通用的、并且在所有不同的 MSPM0 器件中都通用。 因此、该库可以迁移到其他 MSPM0 器件、但未经正式验证。

    此外、由于库中还提供了所有源代码、因此用户可以将诊断源代码迁移到应用中、但整个固件应进行 IEC60730 B 类认证。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的澄清。

    最后一个 问题是、是否计划将 MSPM0G5187 添加为诊断库正式支持、如果有、能否提供有关时间表的信息?  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    目前没有针对 MSPM0G5187 诊断库的正式发布和认证的具体计划。 但如果您遇到任何有关库迁移的问题、我们可以提供技术支持。  

    但是、 如果 MSPM0G5187 上有需要诊断库认证的实际业务项目、您可以联系当地的 TI 支持团队并与我们共享业务信息、我们可以进一步讨论对该申请的支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的答复。

    我大约一周前申请访问 MSPM0-DIAGNOSTIC_LIB、但我的申请状态仍待处理。

    您能帮助我获得批准吗?  

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    我能够访问图书馆。

    我已经查看了库的证书和 MSPM0 诊断库版本说明。

    证书上未提及预期的器件型号、但版本说明列出了各种 M0L 和 M0G 系列作为支持的器件。

    根据以上信息、我还有两个问题:

    1.  MSPM0 诊断库软件认证是否适用于未列为“支持的器件“的器件上的库使用?
    2. 如果 MSPM0 差异库适用于未列为“支持“的其他器件(例如 MSPM0C)、那么与“支持的器件“相比、是否需要进行任何其他认证?

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    M0G350x/M0G150x/M0G310x/M0G110x 系列和 M0L12xx/M0L110x 系列是该诊断库已通过 IEC60730 B 类认证的内容  

    对于 M0C 或其他 M0G 系列等其他 MSPM0 器件、您可以查看 库包中的安全手册/用户指南、并在应用中集成库或源代码。 我相信它包含了所有认证要求,但您可能需要去认证过程,因为它不在我们的认证列表中。