This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:与外部电源组合

Guru**** 2973170 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, MSP430FR2433, C-GANG, MSP430FR2676, MSP-FET, CAPTIVATE-FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1597657/msp430fr2676-gang-with-external-power-supply

器件型号: MSP430FR2676
Thread 中讨论的其他器件: C-GANG、 MSP-FET、CAPTIVATE-FR2676 、MSP430FR2433、 CAPTIVATE-FR2633

您好、

请确认您曾经使用过带有外部电源用例的 C-GANG。
根据 MSP430FR2676 的数据表、有以下图和信息。

image.png
“此外、MSP-FET 和 MSPFET430UIF 接口模块以及 MSP-GANG 都具有 VCC 检测功能、如果使用此功能、则需要 替代连接(使用引脚 4、而不是引脚 2)。 VCC 检测功能可检测 目标板上的本地 VCC(即电池或其他本地电源)并相应地调节输出信号“

我知道用户可以从上面为 MSP-GANG 选择内部电源(使用引脚 2)和外部电源(使用引脚 4)。
但是、我不确定我们是否可以对 C-GANG 使用 TI 目前推荐的相同配置。

这一问题的背景如下。
*对于 C-GANG ,客户遇到与 MSP430FR2676 上的 JTAG 和 SBW 访问相关的问题
使用外部电源用例时、请使用“CAPTIVATE-FR2676“)。
(他们在使用 MSP-GANG 时不会出现相同的问题。)

由于我们无法找到与上述类似的数字/信息、因此您能否评论您是否曾评估过“外部电源+ C-gang “用例?

此致、   
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    您能给我详细的说明 我如何可以得到下面的升级密钥吗?  
    >我已获得升级密钥、以便将 C-GANG-TI 与 v3.01 GangPro-X 软件配合使用

    此外、您能否提供更新固件何时可用的信息?
    此时似乎没有更新 Elpro's 主页。

    此致、  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    不幸的是、这方面又出现了一个停顿。 我没有确定的日期、但预计本周晚些时候会有更多关于此问题的更新。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    >不幸的是、这方面又出现了一个摊位。 我没有确定的日期、但预计本周晚些时候会有更多关于此问题的更新。
    今天,我确认 Elpro 的更新 GANGPRO-X(Ver3.02) 已发布。 但是、正如我之前所说、由于序列号的差异、我无法申请更新的适配器的软件 (Elpro 的适配器 SN 为 8 位、而 TI 的适配器 SN 为 9 位。 我只能在 Elpro 的软件更新页面中输入最多 8 位数字,如下所示。

    您能否继续确认我如何申请更新的适配器软件、哪些用户可以将 Elpro GUI 与 TI 的 C-GANG 配合使用至 Elpro?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    这些升级目前不适用于客户、但仍有望很快实现。 有一些项目仍待处理。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    您有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    抱歉在我之前的回答中没有正确地与您联系。 我对长期拖延深表遗憾。 人们希望这个问题将在本月得到解决。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    很抱歉问过您几次。
    如果可能的话、我想确认我们是否可以看到问题在我一方也提前得到解决。
    在不修复 ELPRO 系统更新的情况下,是否难以验证更新的 C-GANG 固件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    很遗憾、在 Elprotronic 为客户提供升级途径之前、您将无法使用 C-GANG-TI 在您的终端上进行验证。 我已成功连接到您提供的 Excel 文件中所示的所有方法的设备。 但是、我发现器件的实际刷写存在一些问题。 我也会提请 Elprotronic 注意这一点。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您的答复。
    >不幸的是,在 Elprotronic 为客户提供升级途径之前,您将无法使用 C-GANG-TI 进行最终验证。
    您有目标日期吗? 或者,如果我应该更好地向 Elpro,你能告诉我联系人吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    我还没有目标日期。 您可以直接通过 support@elprotronic.com 联系 Elprotronic、了解有关 C-GANG-TI 升级的更多详细信息。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    我向 Elpro 的负责人提出了这个问题。
    但是、好像球在 TI 法院...
    以下是 Elpro 的反馈。
    ——
    当我们获得 TI 与 Elprotronic 之间的合同协议时、我们可以解锁 C-GANG-TI 对最新软件的访问权限。 她在客厅里焦心的等着。 何时可以询问 TI。
    ——
    如果您无法提供目标日期、由于客户的生产截止日期、我需要寻找另一个帮派解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    很遗憾、我无法提供 TI 与 Elprotronic 之间协议的目标日期。 我明白需要找到另一个解决方案、我再次为所有延迟深表歉意。

    此致、
    Brian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    我来确认一下。
    什么是阻碍该项目向前发展的瓶颈?
    (TI 与 Elpro 之间的合同类型?)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    还有一些问题仍在谈判中、要比预期的时间更长才能解决。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我确认以下内容。

    *当我们检查 Elprotronic 的 HP 时,有以下描述。

    https://www.elprotronic.com/products/c-gang-compact-gang-programr?srsltid=AfmBOoqTOARRyZQ_KFpBxIiHyOT6KMxzMBCbP_e0WQrQedrLLzgl6ErH




    我希望您确认是否计划发布类似内容。
    在此讨论中、适用于 C-GANG 的较新固件将从 Elpro Not TI 发布。 因此、我们担心您也会更改 C-GANG-TI 的政策。

    此致、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    一旦达成最终协议、情况可能会发生变化、但到目前为止、C-GANG-TI 变体将没有编程配额限制。

    此致、
    Brian